This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C123GE6PM:库问题

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/613097/ccs-tm4c123ge6pm-library-problem

器件型号:TM4C123GE6PM
主题中讨论的其他器件:ALP

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我有一个 LCD (HY32D - SSD1289)。 我在论坛中找到了该库。 我有编译问题。 我添加了所有库文件等

如图所示。 string.h 和 stdarg.h 给出了错误。 这些是系统文件。 但我不知道如何解决这个问题。

请帮帮我!

提前感谢。

Caner ALP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    右键点击工程并选择"Show Build Settings..."。 如下图所示、选择"Include Options"。 其中一个选项应指向您正在使用的工具目录。 在我的示例中、它是:"c:\ti\ccsv7\tools\compiler\ti-cgt-arm_17.6.0.STS\include"、但它会因您使用的编译器版本而异。