This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TM4C129DNCPDT:使用串行管理接口(MDIO)

Guru**** 2613885 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C129DNCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/612325/rtos-tm4c129dncpdt-using-serial-management-interface-mdio

器件型号:TM4C129DNCPDT

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我有具有 RMII 接口的外部以太网 PHY。 如何使用 TM4C129DNCPDT 中的串行管理接口(MDIO)连接到外部器件?  在数据速率中、仅提到 EN0MDC 频率(第23.3.12部分)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Maksim Petrov"]在数据表中,仅提到 EN0MDC 频率(部分23.3.12)。[/quot]

    的确,有时此类数据表"未能提供所需的"全部"。"

    我们可以问:"为什么您选择了外部以太网 PHY -当 MCU 中有一个 PHY 时?"   (这样做是为了最好地适应"RMI"接口吗?)

    我记得我们的一位客户这样做了-我可能可以在这个周末与他们联系-并且必须依靠您来获得更多信息、因为这与我的能力"很差"。   (与(许多)其他领域一样...)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Maksim、
    请参阅 www.ti.com/.../spma056.pdf 应用手册第4.2节中有关 RMII 和 MDIO的其他信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Charles、

    虽然您知道"如何以及在哪里找到此类应用手册"是很棒的、但对于我们"外人"来说、这项任务是否"困难得多?" (即您的客户端-用户)

    这种情况经常发生-当具有此类"内部信息"的用户离开时、这是否不会给您和其他供应商代理带来进一步的负担-以及"延迟和挫败"激励的用户?

    我想(有些)可能会有"隐藏"此类数据的情况-但我敢打赌、可以提出更有力的论据来支持"让您的用户能够自己快速找到所需的数据!" (即在此处查找-立即!)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Charles、谢谢您的回答。


    本文档中的信息太少。 我需要知道如何使用接口(串行管理接口)、例如、写入/读取数据。 我在数据速率和 Tivaware 中没有找到任何有关此内容的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 CB1_MOBILE、

    我需要两个支持特殊工业协议(如 PRP、HSR)的外部以太网。
    如果你回答我的问题、你会给我很大帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您是否有机会浏览数据表中有关如何对 PHY 寄存器执行读/写操作的第20.4.2.7节"扩展地址空间访问"。 另请参阅外设驱动程序库用户指南并查看所有 EMAPPHYxxxx API,如 EMAPPHYREAD()和 EMAPHYWrite()。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是指 EMAPPHYExtendedRead 还是 EMAPHYExtendedWrite? 它看起来是事实、但没有提到使用的是串行管理接口。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    MDIO 是访问 PHY 寄存器的接口。