Other Parts Discussed in Thread: TM4C129DNCPDT
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TM4C129DNCPDT 工具/软件:TI-RTOS
您好!
我有具有 RMII 接口的外部以太网 PHY。 如何使用 TM4C129DNCPDT 中的串行管理接口(MDIO)连接到外部器件? 在数据速率中、仅提到 EN0MDC 频率(第23.3.12部分)。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TM4C129DNCPDT
工具/软件:TI-RTOS
您好!
我有具有 RMII 接口的外部以太网 PHY。 如何使用 TM4C129DNCPDT 中的串行管理接口(MDIO)连接到外部器件? 在数据速率中、仅提到 EN0MDC 频率(第23.3.12部分)。
[引用 user="Maksim Petrov"]在数据表中,仅提到 EN0MDC 频率(部分23.3.12)。[/quot]
的确,有时此类数据表"未能提供所需的"全部"。"
我们可以问:"为什么您选择了外部以太网 PHY -当 MCU 中有一个 PHY 时?" (这样做是为了最好地适应"RMI"接口吗?)
我记得我们的一位客户这样做了-我可能可以在这个周末与他们联系-并且必须依靠您来获得更多信息、因为这与我的能力"很差"。 (与(许多)其他领域一样...)