This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:旧器件型号

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/612491/tm4c1294ncpdt-old-part-number

器件型号:TM4C1294NCPDT
主题中讨论的其他器件: TM4C123

您好!

请分享 TM4C1294NCPDT 控制器的旧器件型号(LM4系列)。

此致、

Neethu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    据我所知、旧 Stellaris 芯片与当前 TM4C 芯片之间不一定存在引脚对引脚和功能兼容性。 您不知道最终目标是什么、但将资源投入停产的 IC 似乎不是最佳主意。 如果您愿意在此讨论您的需求、我们可能会提供进一步的建议...
    布鲁诺
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只有 TM4C123系列具有较旧的 LM4器件型号。 TM4C1294较新。 请参阅以下 LM4S 至 TM4C123器件型号的文章:
    e2e.ti.com/.../2247093