This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:PBIST:RAMT 寄存器中的 RDS 值错误

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/664593/tms570lc4357-pbist-erroneous-rds-value-in-ramt-register

器件型号:TMS570LC4357

您好!

我们对 PBIST 控制器进行了一些调试、PBIST 控制器中 RAMT 寄存器的位23似乎一直为1。

我们的方案涉及测试 L2RAMW、根据 TMS570LC4357 TRM 的2-5标准、RDS 值应在1、6、11、16、21或26之间。 如果存储器不支持所选的算法、在 RAMT 中读取的 RGS:RDS 值为0x0781、如果位23被0取代、则给出 RGS:7和 RDS:1。

采用有效算法进行 L2RAMW 的情况相同:在测试结束时、如果未检测到错误、RAMT 寄存器中读取的 RGS:RDS 值为0x209A、如果将位23替换为0、则提供 RGS:32和 RDS:26。

您是否已遇到相同的问题?

此致、

盖尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gael、

    我记得 PBIST 中当前只有5位 RDS 用于存储器选择。 我将与设计团队再次核实。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 QJ、

    感谢您的回答。
    当您联系设计团队时、您是否还能向我说明在文档中可以在哪里找到相关信息?
    此外、是否计划发布 TMS570LC4357 TRM 或数据表、包括客户发现并向您报告的文档错误? 您是否计划定期发布?

    此致、
    盖尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gael、

    我检查了 PBIST 设计规格、只有5位 RDS 用于存储器选择。 我将要求我们的 TRM 所有者将此描述添加到下一个版本中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 QJ、
    感谢您的回答。
    这是否意味着3个剩余位可以有任何值、只需忽略即可?

    对于 TRM、您没有回答我的问题:如何计划发布版本以及下一个版本何时发布?

    此致、
    盖尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gael、

    应忽略左侧的3个位。 我提交了错误通知单、并将检查下一个版本的发布时间。 谢谢你。