请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LC4357 您好!
我们对 PBIST 控制器进行了一些调试、PBIST 控制器中 RAMT 寄存器的位23似乎一直为1。
我们的方案涉及测试 L2RAMW、根据 TMS570LC4357 TRM 的2-5标准、RDS 值应在1、6、11、16、21或26之间。 如果存储器不支持所选的算法、在 RAMT 中读取的 RGS:RDS 值为0x0781、如果位23被0取代、则给出 RGS:7和 RDS:1。
采用有效算法进行 L2RAMW 的情况相同:在测试结束时、如果未检测到错误、RAMT 寄存器中读取的 RGS:RDS 值为0x209A、如果将位23替换为0、则提供 RGS:32和 RDS:26。
您是否已遇到相同的问题?
此致、
盖尔