This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1290NCZAD:GPIO VOH 特性

Guru**** 2560080 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/667628/tm4c1290nczad-gpio-voh-characteristics

器件型号:TM4C1290NCZAD

在 TM4C1290的数据表中、当驱动电流等于给定驱动能力的最大值时、它指定 VOH 可保证为2.4V。 在什么条件下、我可以预期 VOH 高于2.4V?

我有一个需要2.5V VOH 最小值的外设、因此有问题。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请允许我-谦逊的外部人员(但拥有 TM4C 多年的经验)-请注意、我们测量的 VOH 始终超过2V4、前提是:

    • 出现的负载不超过引脚指定的"驱动电流最大值"
    • MCU "同一侧"的引脚不是太多、而是配置为输出-并驱动"重负载"
    • MCU 的 VDD 为3V3的5%(越高越好)
    • 事实证明、3V3电源足以支持 MCU 的总输出需求-在重负载时不会出现"浸渍"

    许多/大多数 MCU 可能会"漏掉"一个或多个 MCU"侧的潜在"过载"所要求的"注意事项。   这在 MCU 手册中进行了说明-并且是由 MCU 中基于侧面的合理"标准"配电网络所产生的。

    如果 "以上所有内容"都证明是正确的、则"预期"您会(很容易)超出2V4输出要求。   (和/或愿望)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    期望或保证? 存在差异。

    在较低电流下、您可以预期它会更高、但不能保证。 谨慎的设计建议使用缓冲器。

    我只放弃在非常大数量的设计中使用缓冲器、否则提供担保的努力将超过成本节省。 缓冲器很便宜。

    Robert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chris、

    我同意 Robert 关于这个主题的看法。 如果外设需要2.5V 的最小电压、我不认为设计应该"期望"VOH 提供2.5V 电压、因为这不能"保证"、因此缓冲器是最佳方法。 尽管试图节省这笔费用最终将是一个风险问题,但我想说。 如果您认为您可以防止电流消耗过高、并且器件不会有任何其他"重负载"、请重新引用 CB1 (应仔细听取有关 TM4C 配电的评论)、 这将会干扰、并且可能整体占用过多电流、那么它很可能起作用。 但是、"好吧"、"足够"满足应用需求吗?

    TL;DR:良好的设计决策将允许"预期"操作、但我们无法"保证"它超过2.5V 阈值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     为了将"预期"推广到"(非常)接近保证"公司/我启动了这一快速/肮脏的试验。     这是使用5个全新的'123 LPad-在修改所有电路板以提供"3V5"而不是"3V3"之后完成的-(来自最近校准的实验室电源。)

    我们在此注意到我们的调查结果:   

    • "3V5"在"法定限值"(通常为 MCU 3V3的10%)"中心电压"中。   该+10%是 MCU 的最大 值3.63V。
    • 我们监控了4个输出(分别)的电压输出(VOH)、这些输出来自"最弱侧"(左侧)、其规格允许高达30mA 的总电流
    • 我们保证每个输出都有一个"测量的"7.5mA 电流、从而相当于 MCU "最弱"端的"最大需求"
    • 在所有情况下、"VOH"在所述的7.5mA 负载下都远远超过了2V5、并且能够维持2V5 (或更高)的电压电平-长达10分钟 (测试的长度)
    • 结果高度一致-在我们的所有5个测试板上 ('123 LPad -如注释所述进行了修改)

    然后、我们将实验室电源从"3V5"减少到"3V3"-并重复该测试。

    • 我们的所有电路板(续)达到或超过2V5目标
    • 与  之前的测试(传导@ VDD = 3V5)相比、所有输出"下降"至"0V10至0V12"(0.10V 至0.12V)。   所有负载条件保持不变。

    实际上、我们的测试样本在统计上很小、但确实展示了缓冲 IC 强加的"成本/尺寸加法器"的(可能的)替代方案。

    请注意、我们"抵御了所有诱惑"将 VDD 降低到3V3以下-并重复我们的测试。   令人惊讶的是、当我们的 VOH 升至3V3以上时、它似乎跟踪了 VDD 的增加(w/in ~70%)...

    出于完整性考虑-由于我们的技术公司采用"多个"供应商的 ARM MCU、我们在另一家 Cortex M4上重复了此测试。    结果"非常"相同。

    是否可以提供任何"保证"-大量器件-以及(两者)温度和工艺变化-必须"输入方程式"。    也就是说、当 现有的设计 "只是或几乎没有干扰"时、这种努力(几乎受到启发)可能会"拯救一天"。    然后... “谁会打电话?”

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 CB1、

    感谢您运行该实验、这是非常好的结果、希望 Chris 能够在评估哪种解决方案最有意义时发挥重要作用! 虽然我仍然(出于法律原因、作为一名供应商代理、其部分不能保证通过 DS 持有)无法完全拒绝我的支持、但我不使用缓冲区、 我不能不承认,这些结果是最不令人信服的数据,表明可能根本不需要缓冲区。 非常感谢您/您公司的努力。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Ralph。   当我的公司通过(许多) 123个 MCU 时、2V5水平显示为"远低于"我通常注意到的水平。    (@始终- VOH 挡板 μ V/高于3V0!)

    现在昨天晚上的测试-我的大部分信号注意-发生在@μ A/大约"室温"。   (70°F -尽管是千禧一代、但是 gurl 员工 -指责 CB1 "办公室温度计"为"偏移高!")    然而、"5分之5 " MCU 通过 (负载下)可提供一些(尽管不是全部)置信度。

    我将注意到、我们通常(非常频繁)直接将 MCU 连接到由5VDC 供电的"字符显示"。   当 VOH 的 VOH "失败"以正确驱动显示屏时、这种情况甚至会对 VOH 产生更高的需求-员工都不是、我也不能召回!     (许多显示器!)   (公平地说-显示屏显示"最小负载"-我怀疑、"连接到 MCU 的器件所呈现的负载"-非常严重-影响"器件到 MCU"配接。)     

    是否不应 询问(实际)外部器件的"负载阻抗"并进行检查?   如果不是 (在/接近限值时)、有人怀疑 ("过于谨慎"-导致"过度设计")可能已被选出?   添加"可能不需要的"组件(即缓冲器)和 PCB 互连也会增加风险 !    我怀疑有一个"通用"的最佳解决方案...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="CB1_MOBIST"]添加"可能不需要的"组件(即缓冲器)-和 PCB 互连-也会增加风险 ![/引用]

    也依赖于未指定的行为。 如果缓冲器昂贵且/或 PCB 不可靠、我会倾向于规避风险。 但是、缓冲器价格低廉且可靠、因此除非体积非常大、否则我甚至不会费心去质疑这种可能性。

    我更经常地被咬掉一个看起来不是绝对必要的组件、而是一个事实证明不需要的组件。  您可以始终为0r 跳线提供备用填充、0203尺寸的电阻器应适合。

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我继续认为,应该考虑"预期(和具体)负载的幅度"
    根据最坏情况参数(尤其是在证明未得到满足/不太可能的情况下)确定每个/每个设计决策可能会证明(不必要)"过度设计"。

    索取海报 ,"在 VOH"水平上被截获",但"没有迹象"表明,在拟议的设计中(完全)可能会出现这种情况。     我们发现、与之形成很大对比的是、目标 VOH (最小值)电平"远远超过"、即使负载电流为最大值的80%。   样本大小很小-但大量的"保护频带"已经(非常)得到了充分的注意!