This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C1294NCPDT:可以#39;t 连接到 Code Composer Studio 中的我的器件或更新 Windows 10中的器件驱动程序

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/666971/ccs-tm4c1294ncpdt-can-t-connect-to-my-device-in-code-composer-studio-or-update-the-device-drivers-in-windows-10

器件型号:TM4C1294NCPDT
Thread 中讨论的其他器件:EK-TM4C1294XL

工具/软件:Code Composer Studio

我正在尝试对 TM4C 微控制器进行编程、但是当我尝试连接到我的器件并使用 Code Composer Studio 中的调试器时、我收到错误消息"Error connecting to the target:
无法与设备通信。 请检查您的连接。" 我还尝试使用 LM 闪存编程器进行编程、但它说它无法找到目标。 我有一台 Windows 计算机、并尝试将驱动程序更新为 Stellaris ICDI 驱动程序、但每当我尝试更新驱动程序时、它都会提示"您的设备的最佳驱动程序已安装"。 我尝试更改计算机的权限以及禁用任何反恶意软件设置、但仍然无法连接到我的板。 我不确定问题可能是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生/女士:
    您能否检查 EK-TM4C1294XL Launch Pad 套件上的跳线? JP1应处于 ICDI 位置、剩余的应处于水平位置。
    此致、
    Digvijay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kayla、

    欢迎来到本论坛。

     除了 Digvijay 的建议、我还添加了一些其他要检查的内容。

    (1)在下图中、我绘制了一个指向 Digvijay 跳线的蓝色箭头、建议您进行检查。

    (2)验证此 LED 是否亮起、以指示电路板已通电。

    (3)验证是否将 USB 电缆插入箭头(3)所示的调试端口

    (4)如果满足上述全部三个条件、请检查计算机的设备管理器以查看是否列出了"Stellaris 内电路调试接口"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob、您好!  

    感谢您的帮助和信息! 我相信我的跳线位于正确的位置、而且电路板上的 LED 确实在亮起、这表明我的电路板正在通电。 但是、在器件管理器面板中、我的 Tiva 板被列为无法识别的器件、如下面的快照中所示。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生/女士:

                         中提供了驱动程序安装说明  。  

    在成功安装驱动程序后,我已连接了设备管理器的快照。 我认为您的电路板应该在安装驱动程序时连接到 PC。

    此致、

    Digvijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感受您的痛苦(这是一种非常"无助"的感觉)。     立即到达- 5个"新"建议/问题:

    • 您是否可以尝试全新安装 Stellaris ICDI 驱动程序-但不安装(另一台)计算机。   (这样可以消除"特定计算机"问题-有时是已知的问题。
    • Silent 是该板的早期使用。   它(曾经)是否工作过?    如果是、可能发生了不正确的处理(ESD)和/或错误程序(修改 JTAG 引脚或系统时钟的程序)?
    • 与往常一样-的"测试和重新测试"、 "仅一个 MCU 板"证明了高度限制-不是太深刻。   如果 "在学校"或"在工作中"不能借用(或偷盗)[开玩笑]第二块电路板、并测试一下?   这样可以揭示问题是否存在于您的 PC 或电路板中、并且通过早期方法"难以揭示"、其他帮助者则会取得进展。
    • 更改为"已知正常"的 USB 电缆-此处有多个报告表明、由于电缆较差、"电源可能通过-但"信号"失真或 AWOL -
    • 仔细检查表面贴装 USB 连接器。   "通孔"连接器经证明更可靠-通过重复使用-"信号连接"可能会受到影响。

    BTW -对您的问题的出色描述-请注意、您"远离(非常远)独自承受这 一不幸!"   祝您有机会...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回答! 我最终确定了问题、这是我的 USB 电缆! 我换了 USB 电缆作为备用电缆、现在一切都正常。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好-很高兴你坚持下去并成功了!   需要注意的是、USB 电缆质量和寿命存在很大差异。   大多数情况下、"电源连接仍然存在"、但信号(失真或丢失)不是很多。

    您已经验证过您的帖子、但不是我的帖子、这是 唯一一个"确定了您的问题"的帖子、从而直接导致 您的成功?   第二 个"验证"似乎是合适的-它不是吗?

    最后一点-我建议您在 MCU 板中尽可能减少任何/所有 USB 电缆插入!    如前所述-表面贴装 USB 连接器 的可靠性"并不出名"。    (因此、最好"将电缆从 PC 支起"-保持(安全)并连接到您的 MCU 板!    我会将故障 USB 电缆剪掉一半、以防止他人 "遭受您的早期命运"。。    (通过"减半"-证明可以确定"哪一端"发生(或曾发生)不良-并"重新确定"好端-用于(未来)信号探测/观察...)