Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PM, EK-TM4C123GXL, SEGGER
主题中讨论的其他器件:TM4C123GH6PM、 SEGGER
您好论坛、
我 正在使用 EK-TM4C123GXL Launchpad 以及 TM4C123GH6PM MCU、 Keil uVision5 IDE 和 LM 闪存编程器- Build 1613。 我的整个开发链工作得非常好、而且进展顺利。 但是、在我启动系统的几天里、我的 PC 没有看到 Stellaris 虚拟 COM 端口、也没有看到 Stellaris ICDI 调试接口-也就是说、这些没有列在我的 PC 的硬件列表中。 如果我重新启动 PC、通过 USB 端口关闭 EK-TM4C123GXL Launchpad 并重新加电、有时我 的 PC 的硬件列表中会列出 Stellaris 虚拟 COM 端口和 Stellaris ICDI 调试接口。 然后、我可以继续打开 Keil uVison5并尝试通过 IDE 屏幕顶部的"Load"按钮对 Launchpad 进行编程。 LM Flash Programmer 打开、但当我尝试编程时、编程通常在17%、25%等之后失败 LM 闪存编程器工作不正常。 有时编程完成到100%、验证成功、但加载的程序不会运行。 我在论坛上搜索并阅读了与地雷有关的问题和与地雷类似的问题。 它会使读数变得有些发扭和发扭。
我将对接我的 Stellaris IDCE 调试接口。 是否有人可以建议为 EK-TM4C123GXL Launchpad 推荐一种更好但不贵的编程/调试方法?、请。
此致、
John O'Connor