This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C123GXL:EK-TM4C123GXL Launchpad 上的 Stellaris ICDI 调试接口间歇性问题

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PM, EK-TM4C123GXL, SEGGER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/610492/ek-tm4c123gxl-intermittent-problems-with-stellaris-icdi-debug-interface-on-ek-tm4c123gxl-launchpad

器件型号:EK-TM4C123GXL
主题中讨论的其他器件:TM4C123GH6PMSEGGER

您好论坛、

我 正在使用 EK-TM4C123GXL Launchpad 以及 TM4C123GH6PM MCU、 Keil uVision5 IDE 和 LM 闪存编程器- Build 1613。 我的整个开发链工作得非常好、而且进展顺利。 但是、在我启动系统的几天里、我的 PC 没有看到 Stellaris 虚拟 COM 端口、也没有看到 Stellaris ICDI 调试接口-也就是说、这些没有列在我的 PC 的硬件列表中。 如果我重新启动 PC、通过 USB 端口关闭 EK-TM4C123GXL Launchpad 并重新加电、有时我 的 PC 的硬件列表中会列出 Stellaris 虚拟 COM 端口和 Stellaris ICDI 调试接口。 然后、我可以继续打开 Keil uVison5并尝试通过 IDE 屏幕顶部的"Load"按钮对 Launchpad 进行编程。 LM Flash Programmer 打开、但当我尝试编程时、编程通常在17%、25%等之后失败 LM 闪存编程器工作不正常。 有时编程完成到100%、验证成功、但加载的程序不会运行。 我在论坛上搜索并阅读了与地雷有关的问题和与地雷类似的问题。 它会使读数变得有些发扭和发扭。  

我将对接我的 Stellaris IDCE 调试接口。 是否有人可以建议为 EK-TM4C123GXL Launchpad 推荐一种更好但不贵的编程/调试方法?、请。

此致、

John O'Connor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里的许多人(尤其是海报 Robert 和我自己)通过 Segger 的 J-Link 获得了更可靠/更强大的结果-如果您"不在"正常的"教育工作者"状态、则可享受"教育折扣"(即使是)。

    我公司选择的是专业 IDE - IAR -这两种组合很少(也许永远不会)发现"断裂/损伤/出血"、因为"经常"是这里的人的命运-使用"较少"的 JTAG/SWD Pod。

    您必须"挫败 ICDI MCU 和"用户 MCU"之间的连接"(在 LPAD 上)才能启用 J-Link -并创建定制电缆...   SEGGER 网站提供丰富的详细信息-请注意、J-Link 具有悠久而独特的"历史"-具有大幅扩大的"安装基础"-并且确实证明了(任何)额外成本...   ("保存"的位置不是您的技术工具!)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    回复:CB1_MOBILE

    非常感谢您提供如此及时、明智和有帮助的回复。

    此致、

    John O'Connor
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    说到这种情况、"及时、知情、有帮助的答复"-不知怎么说、"建议您的帖子作为答案"-而不是您如此愚蠢地撰写的帖子! 您是否可以通过单击同一个框来更正此问题(这次在我的回答帖子中除外)? 谢谢您...