This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294XL 连接到以太网时 PC 挂起

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/610355/pc-hangs-when-tm4c1294xl-connected-to-ethernet

Thread 中讨论的其他器件:EK-TM4C1294XL

您好!

我一直使用具有 Exosite 的 TM4C 开箱即用示例代码(QS_IoT)。 当 LaunchPad 由外部电源供电并通过以太网电缆连接到路由器时、我可以通过 Exosite 网站连接控制器。 另一方面、当控制器与笔记本电脑通电且控制器仍连接到路由器时、我的 PC 挂起。 拔下以太网电缆后、我的笔记本电脑工作正常(launchpad 仍由笔记本电脑供电)。 我甚至检查了控制器上的电压、它是3.3 VDC。 此外、当 launchpad 连接到笔记本电脑的以太网端口并通过笔记本 电脑的 USB 端口供电时、我不会遇到任何问题。  

我的设置中是否缺少任何电源/EMI 问题? 我的最终目标是在  控制器连接到以太网时访问 launchpad 的串行端口(使用笔记本电脑)。  

请提供任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    将此主题移至 TM4C 论坛、以获得更好的响应/支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用的是 DK-TM4C129X 或 EK-TM4C1294XL 等 TI 开发板、还是您拥有定制硬件? 我的第一个猜测是、您从 PC USB 端口拉出的电流过大(尝试使用外部供电的 USB 集线器)、或者您遇到接地问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    我正在使用 EK-TM4C1294XL 开发板。 是否建议将 LaunchPad 与 PC 的 USB 端口和以太网同时连接? 接下来、我检查了 USB 电压、在以太网连接到 launchpad 之前和之后、它的输出电压为+5VDC。 因此、我假设没有从端口汲取过多电流、否则我会在 USB 端口上看到一些压降(如果我错了、请纠正我的问题)。

    可能存在一些接地问题、因此我未将笔记本电脑与其充电器连接。 除了使用外部供电的 USB 集线器之外、我还可以尝试其他任何方法吗?

    谢谢、
    Prateek Jain