Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
Thread 中讨论的其他器件:EK-TM4C1294XL您好!
我一直使用具有 Exosite 的 TM4C 开箱即用示例代码(QS_IoT)。 当 LaunchPad 由外部电源供电并通过以太网电缆连接到路由器时、我可以通过 Exosite 网站连接控制器。 另一方面、当控制器与笔记本电脑通电且控制器仍连接到路由器时、我的 PC 挂起。 拔下以太网电缆后、我的笔记本电脑工作正常(launchpad 仍由笔记本电脑供电)。 我甚至检查了控制器上的电压、它是3.3 VDC。 此外、当 launchpad 连接到笔记本电脑的以太网端口并通过笔记本 电脑的 USB 端口供电时、我不会遇到任何问题。
我的设置中是否缺少任何电源/EMI 问题? 我的最终目标是在 控制器连接到以太网时访问 launchpad 的串行端口(使用笔记本电脑)。
请提供任何帮助。