器件型号:RM48L930
您好!
我正在寻找如何更改 HALCoGen 放置生成的代码文件的默认位置。 默认情况 下、生成代码(F5)命令在项目工作区文件夹的顶层创建/include 和/source 文件夹(屏幕截图)。 生成代码后、项目文件夹包含以下结构:
源文件夹包含.asm 和.c 驱动程序文件。 我正在开发一个大型应用程序、希望将应用程序源代码与 halcogen 创建的源代码分开。 我在./source 下创建了一个 App 子文件夹、并将我的文件放在那里。 代码构建正常。 我还想在/source 下创建一个 Halcogen 文件夹、并将 Halcogen 创建的源文件移动到那里。 我进入 halcogen.hcg 配置文件并更改了 每个.asm 和.c 文件的设置、然后重新启动 HALCoGen 并打开.hcg 文件。 当我运行 F5 (生成)时、代码被重新生成在/source 下、而不是/source/Halcogen.下 由于 HALCoGen 找不到我移动到./source/Halcogen 子文件夹的原始文件、因此重新生成的文件不包含我在用户代码开始/结束语句之间所做的用户更改。
如何更改 HALCoGen 放置生成的代码文件的默认位置? BTW、我也在该项目中使用 FreeRTOS。
谢谢、
Keith