This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L930:如何更改 HALCoGen 放置生成代码的默认位置?

Guru**** 2779305 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/666688/rm48l930-how-to-change-default-location-where-halcogen-places-the-generated-code

器件型号:RM48L930

您好!

我正在寻找如何更改 HALCoGen 放置生成的代码文件的默认位置。  默认情况 下、生成代码(F5)命令在项目工作区文件夹的顶层创建/include 和/source 文件夹(屏幕截图)。  生成代码后、项目文件夹包含以下结构:

源文件夹包含.asm 和.c 驱动程序文件。  我正在开发一个大型应用程序、希望将应用程序源代码与 halcogen 创建的源代码分开。  我在./source 下创建了一个 App 子文件夹、并将我的文件放在那里。  代码构建正常。  我还想在/source 下创建一个 Halcogen 文件夹、并将 Halcogen 创建的源文件移动到那里。  我进入 halcogen.hcg 配置文件并更改了 每个.asm 和.c 文件的设置、然后重新启动 HALCoGen 并打开.hcg 文件。  当我运行 F5 (生成)时、代码被重新生成在/source 下、而不是/source/Halcogen.下  由于 HALCoGen 找不到我移动到./source/Halcogen 子文件夹的原始文件、因此重新生成的文件不包含我在用户代码开始/结束语句之间所做的用户更改。

如何更改 HALCoGen 放置生成的代码文件的默认位置?   BTW、我也在该项目中使用 FreeRTOS。

谢谢、

Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Keith、

    我不知道在 Halcogen 中有什么改变这一点的方法。 唯一的替代方法是手动移动代码或使用某种类型的自定义脚本。