This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129ENCPDT:如何使用 RTC?

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/665828/tm4c129encpdt-how-to-use-the-rtc

器件型号:TM4C129ENCPDT

大家好、

我们将32.768kHz 振荡器连接到引脚66 (XOSC0)以提供实时时钟。 但如何使用它呢? 我找不到任何用于设置或处理 RTC 的 TivaWare API。 我也无法在 TivaWare 中找到示例程序。 有指针吗?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对你的“困难报告”感到惊讶。    然后-也找不到 RTC 数据!

    作为 "外设驱动程序库指南"的"大粉丝"-我"在"RTC"下搜索-而不是拥有自己的"部分/段"-大量 "RTC 数据在"休眠部分"中被转换!   (谁知道-但有(有些... 尽管最小)。

    更好的是、"在我们的4C123手册中搜索"RTC"、打开" 命中次数"的"Pandora 的盒子"。   (超过100!)   以下-一个代表性示例:

    我怀疑、使用(您的) MCU 手册进行的"休眠"调查同样会进一步详细。

    我还记得 Amit、他已经回答了(很多) RTC 问题。   (在论坛搜索框(顶部)中通过您的关键字"RTC"显示的内容。

    阿尔利斯!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哇哦。 在"Hibernate (休眠)"部分中... 谁会来这里?

    感谢您的观看。 我将立即阅读它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在这种"不直接性"中有(一些)虽然不(太多)逻辑。
    我怀疑最好的"RTC 代码示例"位于"论坛搜索框结果"中-关键字:RTC。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我找到了 RTC 功能。 鉴于这是休眠模块的一部分、用于处理实时时钟和日历的 TivaWare 函数位于:

    C:\ti\TivaWare_C_Series-2.1.4.178\driverlib\hibite.c.

    我在找到这种情况时遇到了太多的困难。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、它不是"特别直观"。 第一个(也是唯一的)回复帖子是否满足了您的请求?   (但仅作为(建议)-而不是经过验证。)

    请关注读者在 遇到"验证答案"时会"停止搜索"-是否是最合适的人?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    先生,是的! 一个绿色的盒子、就在你的右手边
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢主席先生。   正如过去的军官--“先生,是的先生”--从过去的情况中回响。 (当 BNCO 询问我们是否"锁定"了犯罪/穿透飞机时、就会产生此类反应。  (我们有!)
    如果手册"分割/标记是我的"-我至少会将(神秘)章节标记为"休眠和 RTC 模块"。   浪费用户/说明者时间-不是如何"生成销售!"