大家好、
我们将32.768kHz 振荡器连接到引脚66 (XOSC0)以提供实时时钟。 但如何使用它呢? 我找不到任何用于设置或处理 RTC 的 TivaWare API。 我也无法在 TivaWare 中找到示例程序。 有指针吗?
谢谢、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我们将32.768kHz 振荡器连接到引脚66 (XOSC0)以提供实时时钟。 但如何使用它呢? 我找不到任何用于设置或处理 RTC 的 TivaWare API。 我也无法在 TivaWare 中找到示例程序。 有指针吗?
谢谢、
我对你的“困难报告”感到惊讶。 然后-也找不到 RTC 数据!
作为 "外设驱动程序库指南"的"大粉丝"-我"在"RTC"下搜索-而不是拥有自己的"部分/段"-大量 "RTC 数据在"休眠部分"中被转换! (谁知道-但有(有些... 尽管最小)。
更好的是、"在我们的4C123手册中搜索"RTC"、打开了" 命中次数"的"Pandora 的盒子"。 (超过100!) 以下-一个代表性示例:
我怀疑、使用(您的) MCU 手册进行的"休眠"调查同样会进一步详细。
我还记得 Amit、他已经回答了(很多) RTC 问题。 (在论坛搜索框(顶部)中通过您的关键字"RTC"显示的内容。
阿尔利斯!