This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM44L920:最大 ePWM 时钟速率

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/666104/rm44l920-max-epwm-clock-rate

器件型号:RM44L920

我尝试以尽可能高的时间分辨率运行 PWM。 我的 VCLK4是90MHz。

我想使用未缩放的 VCLK4作为 PWM 模块的输入时钟。 但是、当我将 TBCTL 设置为没有缩放时、(TBCTL = 0x0000)时基非常长。 如果我进行2分频、我得到一个45 MHz 的时基时钟、一切都很好。 是否有必须设置的位或其他设置才能实现完整的 VCLK4时钟速率、或者 VCLK4上是否必须使用最小刻度?

感谢您的任何想法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    事实证明、这不是问题。 当时钟速率增加至90MHz 时、输出脉冲对于其目标器件来说太短。 时钟预分频按预期工作。