This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:连接到四路 SPI 闪存

Guru**** 2585955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/608034/tm4c1294ncpdt-interfacing-to-quad-spi-flash

器件型号:TM4C1294NCPDT

我需要将 1 Gbit (128 MB) 3.0V SPI 闪存的 S70FL01GS 连接到 Tiva 微处理器。  

这是双芯片芯片。 两个芯片选择来为内存访问操作选择另外一个芯片。

SPI 驱动程序是否支持双裸片四路 SPI 闪存、或者我们是否将其用作标准非四路 SPI 闪存?

用于连接 Tiva (针对这个芯片)的命令为:

  1. 复位  
  2. 时钟
  3. 芯片选择1.
  4. 芯片选择2.
  5. 用于单位数据命令的串行输入、或者用于双路或四路命令的 IO0。
  6. 用于单位数据命令的串行输出、或者用于双路或四路命令的 IO0。
  7. 不处于四路模式时提供写保护。 IO2处于四路模式。 该信号具有内部上拉电阻
    电阻器、如果不用于四通道命令、则可在主机系统中保持未连接状态。

  8. 在单个位或双数据命令中保持(暂停)串行传输。 四 I/O 模式下的 IO3。 。
    信号有一个内部上拉电阻器、如果不使用该电阻器、则可在主机系统中保持未连接状态
    四通道命令。

  9. 内核电源 Vcc
  10. 接地 VSS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="Pavitra Ramanjama]I 需要将 1 Gbit (128兆字节) 3.0V SPI 闪存的 S70FL01GS 连接到 Tiva 微处理器。  [/报价]

    通常-当尝试某种操作(新/异常)时-最佳信息驻留在(MCU 和从器件的数据表中)。

    公司/我还没有使用"双芯片"芯片(除非在不知情的情况下)、因此我只能建议"攻击方法"。

    "双芯片"芯片供应商是否提供了(典型)接口图-用于对首选接口进行建模?   此外、有时应用示例会指定"配合"器件、从而使您能够比较"成功匹配"与 TM4C 的功能能力。

    创建如此具体的"接口 需求"可能是明智的-只有令人信服地确定"需求"(真正)是必需的之后-并且可能会取得合理的成功。    (否则-你有效地将车放在马前面-从不是"最好的"想法。)

    有许多-四位、双位和单位 SPI 存储器-这些存储器已经过验证-其中一些甚至在此处进行了识别/报告。    (论坛搜索显示)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 USER="Pavitra Ramanjama]*这是双芯片。 两个芯片选择来为内存访问操作选择另外一个芯片。[/quot]

    我认为,这应该不在这里也不在那里。 它应该看起来就像连接到接口的两个芯片、并且在电气上也与两个芯片非常相似。

    有一点要注意的 是、通过从 SPI 改为四路 SPI、您已经从同步串行总线转向同步并行总线。 这将需要在布局方面更加小心、尤其是 在您可能想要使用的高速率下。

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Robert、

    "双芯片"(几乎)可能会由于改进的(全部在一个芯片上)信号匹配而启用" 8位同步并行总线"? 现在、我不知道有任何 ARM MCU 能够"正式支持"两个这样的"四通道 SPI 端口"运行"同步和并行"。 (一家供应商的代表暗示这是"遥远的"-我没有其他知识... 然而、双裸片(可能)正在对这一可能的发展发挥作用。 (可能)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 USER="CB1_MOBILE "]由于改进了信号匹配(全部在一个芯片上),“双芯片”(几乎)可能启用了“8位同步并行总线”?[/引用]

    我对此表示怀疑。 我尚未检查引脚排列、但我怀疑两个裸片的 I/O 线路位于同一个引脚。

    [引用 USER="CB1_MOBILE "]现在我不知道任何能够"正式支持"两个这样的"四通道 SPI 端口"运行"同步和并行"的 ARM MCU。 [/报价]

    我也不是、我的雷达上没有四路 SPI。 不过、请不要明白为什么需要它。

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引述 USER="Robert Adsett">我也不是这样、但我的雷达上没有四路 SPI。 但不明白为什么有必要这样做。

    我可以通过以下几种方式阅读该写作:

    • 您不明白为什么"Quad SPI"优于"Plain Jain"(1 Lonely bit) SPI。    更宽的数据路径肯定会实现"更高的有效"比特传输速率"。

    • 您看不到为什么"八通道 SPI"[(c) 2017、CB1、保留所有权利] 优于"四通道 SPI"。   如果可以采用"四通道 SPI"-则2倍更宽的数据路径(到8位)可扩展该优势...

    我们必须注意、海报声称的"需求"未证明足以带来他的回应...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 USER="CB1_MOBILE "]

    • 您看不到为什么"八通道 SPI"[(c) 2017、CB1、保留所有权利] 优于"四通道 SPI"。   如果可以采用"四通道 SPI"-则2倍更宽的数据路径(到8位)可扩展该优势...

    [/报价]

    就是这样。 但是、如果您受速度要求的驱动、那么更传统的标准并行接口或更复杂的串行接口就足够了。 在我看来、使用 SPI 开发新的并行接口并不令人信服。

    [引用 USER="CB1_MOBILE "]我们必须注意,海报声称的"需要"证明不足以引起他的反应。[/引用]

    是的、几乎是小饰品的声音。 我怀疑所需的信息在第一个或第二个答复中。

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    5月记录显示、"使用的海报词汇词具有"弯曲"的含义:"    (由破解人员提供的解释- CB1只是 "报告")

    • 需要(希望-但(真的)只是一个"长射/长梦"。)
    • 简单(仅在"其他人"被分配海报的任务/作业时使用)
    • FAST (对无行为能力的帮助者施加进一步的"动机/操纵")
    • 紧急(海报尚未开始-将 BUCK 传递给此处-"避免"更好地描述了海报的行为)  

    四通道-甚至是(标志性) "Octal SPI" [(c) 2017、CB1、保留所有权利]消除 了(假定)多路复用器/数据并行总线所需的多路信号分离器芯片   当接近65KB 时- 8个添加的地址行必须"找到/聚合"-因此似乎"八进制 SPI"溢出

    • 去复用 IC -通常需要将地址与数据分离
    • 8添加了地址行  
    • 和(满足) "字节数据而不是半字节"的"明确偏好"

     月1日-实现此类"八通道 SPI"的创建-完善地扩展(可能即将完成) SPI crüe…    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 USER="CB1_MOBILE "]四路-甚至是(标志性的) "八路 SPI" [(c) 2017、CB1、保留所有权利]消除 了(假定的)多路复用器/数据并行总线所需的多路信号分离器芯片[/引用]

    这是一种实现方法、但软件假设、如果采用这种方法、您还可以为地址行使用计数器。执行一次写入以加载基址(并清除计数器)、然后执行任意数量的连续读取或写入。 这基本上就是 SPI 存储器已经在工作的方式。

    直接寻址(如您所述、而不是计数器所述)的优势在于、在任何具有足够内存的系统上、您已经释放了内存总线、否则您将没有足够的内存来实现所需的额外速度。 您可以立即随机访问任何位置。 现在、当您的芯片在芯片上具有10兆的 RAM 时、微积分可能会改变。

    但是、我实际上想到的是 ATA、它本质上是为此目的而设计的、或者如果它太慢、您可以转到 SATA。  在 ATA 已存在时,我看不到重新启动的实用程序。

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    再次-您已经反驳了/说得好且周到的观点。

    这就是说、从"单比特 SPI "到"四大兄弟"存在(强)移动、打开了"再四比特!"的大门。

    我们将再次看到,无姓名/无脸的代表(不在这里)表示(在审讯期间)"这种情况正在(高度)考虑之中!"
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我在 TI EE 论坛上看到的第一个 Trema。 很好!

    (无法找到 您的# kiss-kiss-forever! 标记...)