Other Parts Discussed in Thread: CC3200
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TM4C129XNCZAD Thread 中讨论的其他器件:CC3200
我有一个与具有 lwIP TCP/IP 实现的 TFTP 客户端相关的问题。
我找不到 用于 TFTP 客户端的任何 Tiva 实用程序库。 有一个用于 TFTP 服务器的 Tiva 实用程序库、我成功地使用它来获取并放置在 TFTP 服务器上。 但现在我需要 TFTP 客户端库
我可以在 TM4C-129X 控制器上实现 TFTP 客户端。 还有一件事、我找到 了用于 CC3200的 TFTP 客户端、但它没有使用、因为它没有使用 lwIP。 因此、请提供 TFTP 客户端库
它使用 lwIP 实现。
此致、
Faizan Ahsan。