This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129XNCZAD:Tiva C 系列 TM4C129X

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/608276/tm4c129xnczad-tiva-c-series-tm4c129x

器件型号:TM4C129XNCZAD
Thread 中讨论的其他器件:CC3200

我有一个与具有 lwIP TCP/IP 实现的 TFTP 客户端相关的问题。

我找不到  用于 TFTP 客户端的任何 Tiva 实用程序库。  有一个用于 TFTP 服务器的 Tiva 实用程序库、我成功地使用它来获取并放置在 TFTP 服务器上。 但现在我需要 TFTP 客户端库

我可以在 TM4C-129X 控制器上实现 TFTP 客户端。 还有一件事、我找到 了用于 CC3200的 TFTP 客户端、但它没有使用、因为它没有使用 lwIP。 因此、请提供 TFTP 客户端库  

它使用 lwIP 实现。

此致、

Faizan Ahsan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您已经引用的 utils 目录中的 tftp.c 是我们在 TivaWare 库中唯一拥有的东西。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    感谢您的回复。 这意味着对 TFTP 客户端没有帮助?
    此致、
    Faizan Ahsan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Faizan,
    我认为 TFTP 客户端通常在远程 PC 端运行。 您能解释一下您的应用吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我要求我的微控制器从 TFTP 服务器获取引导代码并将其提供给协处理器。

    此致、

    Faizan Ahsan。