请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LS3137 对于 TMS570LS3137的 MibSPI 最大波特率、存在一些混淆。 技术参考手册规定了20MHz 的最大波特率。
请参阅 spnu499b 第25.1节:
数据表将 SPI 时钟引脚的最短周期时间指定为40ns (相当于25MHz 波特率)。
请参阅 spns162第5.10.4节:
此外、我们目前正在配置 MibSPI 1以26.667 MHz 运行、它看起来工作正常(请参阅随附的示波器图)。
TMS570LS3137上 MibSPI 的实际最大波特率是多少? 我们是否可以预期在超过技术参考手册中指定的20MHz 的频率下运行时出现任何问题?