This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:最大 SPI 波特率查询

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/665407/tms570ls3137-maximum-spi-baud-rate-inquiry

器件型号:TMS570LS3137

对于 TMS570LS3137的 MibSPI 最大波特率、存在一些混淆。 技术参考手册规定了20MHz 的最大波特率。

请参阅 spnu499b 第25.1节:

 

数据表将 SPI 时钟引脚的最短周期时间指定为40ns (相当于25MHz 波特率)。

请参阅 spns162第5.10.4节:

 

此外、我们目前正在配置 MibSPI 1以26.667 MHz 运行、它看起来工作正常(请参阅随附的示波器图)。


TMS570LS3137上 MibSPI 的实际最大波特率是多少? 我们是否可以预期在超过技术参考手册中指定的20MHz 的频率下运行时出现任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brandon、

    TRM 值是传统限制。 即、我们提高了这一代 MCU 的性能、以支持高达25MHz 的频率。 作为 FYI、如果数据表和 TRM 之间存在每一次冲突、则数据表始终优先、因为数据表是 TI 的一项承诺、即我们已将运行特性描述为给定规格、并且未发现任何问题。

    在超过指定限值的情况下运行。 如上所述、在我们制造工艺的各个角落生产的许多器件以及极端条件下、例如最高和最低温度以及最高和最低电压、都具有该限值的特性。 额定限值表示、我们发现所有器件在生产时都将按照我们制造工艺、额定电压范围和额定温度范围的规定进行生产。 简而言之、您可能能够找到大量 TI 器件、这些器件能够以更快的 SPI 比特率正常工作; 但是、您还可能会收到在该速率下无法正常工作的器件、或者电路板上的电源电压或温度等条件可能会导致器件在相同的位速率下发生故障。 这也是由于 MCU 内部组件老化和降级而随时间变化的情况。

    希望这有助于了解规格限制的来源。 关于数据表和 TRM 之间的差异、我将提交一份文档反馈以确定差异、以便在下一次更新中予以更正。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一个差异需要注意。 数据表还在第5.10.1条中指定了20MHz 的波特率、而时序部分5.10.4规定了25MHz:

    数据表和 TRM 之间在为波特率时钟发生器指定的位数方面也存在差异。 TRM 指定了一个11位波特率时钟发生器、而数据表指定了一个8位波特率时钟发生器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brandon、

    感谢您提供更多信息。 我将向我们的技术出版物部门提交文档反馈。