This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:引脚复用功能不可用

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/607413/tm4c1294ncpdt-pinmux-functionality-not-available

器件型号:TM4C1294NCPDT

我想使用 PinMux 实用程序来配置 TM4C1294器件。 但是、当前离线版本和云版本都不显示处理器的任何可配置设置。 其他器件可以正常工作(例如 TM4C123x),因此这似乎是此器件系列特有的错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哎呀。 我也看到这个问题。 确定问题和解决方案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您看到的是:

    首先选择 TM4C129

    但是、在单击"Start (开始)"后、是否会出现一个空白屏幕?

    我们将对此进行跟踪。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lukas

    我已确定并实施了此问题的修复。 我们正与运营团队合作、将其部署到云中、并创建新的离线软件包和更新。 在平均时间内,您可以使用下面注释的修复程序修补本地安装。

    1) 1)下载附带的 configStore.txt 文件并将其重命名 为 configStore.js

    2) 2)更换 包含下载文件的\pinmux\services\configStore.js

    3) 3)重新启动工具。

    e2e.ti.com/.../configStore.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已将修复程序部署到 dev.ti.com/pinmux。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速响应!