This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:能否将 EK-LM4F120XL Launchpad 的 ICDI 接口与此微控制器配合使用?

Guru**** 2619485 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PM, UNIFLASH, SEGGER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/607645/tm4c123gh6pm-can-i-use-the-icdi-interface-from-a-ek-lm4f120xl-launchpad-with-this-microcontroller

器件型号:TM4C123GH6PM
主题中讨论的其他器件: UNIFLASHEK-LM4F120XLSEGGER

我在标题中指定了 launchpad、并使用 TM4C123GH6PM 创建了定制板、我想使用 launchpad 的 ICDI/JTAG 接口对其进行调试、但我无法使其正常工作。

我尝试了一些简单的操作、例如使用 LMFlash 和 UniFlash 检查闪存存储器和读取用户寄存器、但我唯一能做的就是运行解锁序列。

是否支持此设置、或者我确实需要另一个硬件来调试 TM4C123GH6PM?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vitor:

     您可以使用 TM4C Launchpad 作为调试探针来调试定制板。 请参阅此 应用手册

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我看到了该文档、但它没有提到 EK-LM4F120XL 电路板。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Victor、如果您已经超越 Launchpad、那么您最好的解决方案就是购买合适的 JTAG 适配器。 将随机片段拼凑在一起所花费的时间不会太多、成本也不会像适当的适配器那样高。

    Robert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常正确-没错。     ("泡沫工作将接近成本中的适当工作")

    然而、也许更重要的是、"鹅卵石"会保持稳定、表现稳健、并且持续时间足够长、以便您完成开发吗?

    您最好考虑通过 Segger 提供的"教育折扣"提供"真实"JTAG/SWD Pod (J-Link)。    (不像此处所示那样"瘫痪"、仅限于"一个和唯一一个"供应商的设备。)