Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PM, UNIFLASH, SEGGER
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TM4C123GH6PM 主题中讨论的其他器件: UNIFLASH、 EK-LM4F120XL、 SEGGER
我在标题中指定了 launchpad、并使用 TM4C123GH6PM 创建了定制板、我想使用 launchpad 的 ICDI/JTAG 接口对其进行调试、但我无法使其正常工作。
我尝试了一些简单的操作、例如使用 LMFlash 和 UniFlash 检查闪存存储器和读取用户寄存器、但我唯一能做的就是运行解锁序列。
是否支持此设置、或者我确实需要另一个硬件来调试 TM4C123GH6PM?
谢谢