This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM42L432:使用 N2HET 测量60Hz 过零

Guru**** 2930800 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/665100/rm42l432-using-n2het-to-measure-60hz-zero-crossings

器件型号:RM42L432
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

您好!

我对 Hercules 平台非常陌生。 我正在尝试使用 Hercules 进行原型设计、该原型涉及测量60Hz 过零。 我以前用较慢的8位控制器完成了这项工作、没有任何问题、但我在确定如何使用此芯片执行此操作时遇到了问题。 是否有办法使 N2HET 时序系统运行得足够慢、使环路分辨率大约为10ms? 如果我理解正确、这就是我必须这样做的方式。 在60Hz 条件下、脉冲将每零点出现一次、因此它们之间的间隔为~9ms、定时器系统需要在同一环路时间内看到两个脉冲、以便它知道它们之间的差异、对吧?  

很抱歉、这是一个愚蠢的问题。 我正在尝试使用 HALCoGen 解决这个问题、但我的计算机上的接口都失真、因此很难看到到底是什么、不是什么。  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jake、

    HALCoGen 具有此架构限制、只能使用100%字体大小。

    NHET 可被用于捕捉输入脉冲。 为了被 N2HET 正确捕捉、对输入信号有几个时序要求。 输入信号的周期应小于<2^25*hr*lr*t (vclk2)。 测量60Hz 信号没有问题。 事件可以是上升沿或下降沿、但过零。