Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:RM42L432 主题中讨论的其他器件:HALCOGEN
您好!
我对 Hercules 平台非常陌生。 我正在尝试使用 Hercules 进行原型设计、该原型涉及测量60Hz 过零。 我以前用较慢的8位控制器完成了这项工作、没有任何问题、但我在确定如何使用此芯片执行此操作时遇到了问题。 是否有办法使 N2HET 时序系统运行得足够慢、使环路分辨率大约为10ms? 如果我理解正确、这就是我必须这样做的方式。 在60Hz 条件下、脉冲将每零点出现一次、因此它们之间的间隔为~9ms、定时器系统需要在同一环路时间内看到两个脉冲、以便它知道它们之间的差异、对吧?
很抱歉、这是一个愚蠢的问题。 我正在尝试使用 HALCoGen 解决这个问题、但我的计算机上的接口都失真、因此很难看到到底是什么、不是什么。
谢谢