This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TM4C1294NCPDT:tm4c1294 SPI 环回 RTOS

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/663761/rtos-tm4c1294ncpdt-tm4c1294-spi-loopback-rtos

器件型号:TM4C1294NCPDT

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我将我的非 RTOS SPI 代码移动到 RTOS。 我注意 到、在 C:\ti_tirtos_tivac_2_16_01_14... 提供了 SPI 回送示例、因此需要检查它。 导入项目后、我会收到此错误、并尝试构建它:

  

调用:GNU Linker'"C
:/ti/ccsv7/tools/compiler/gcc-arm-none-eabi-6-2017-q1-update/bin/arm-none-eabi-gcc.exe /ti/tirtos_tivac_2_16_01_14/products/TivaWare_C_Series-2.1.1.71b/grlib/gcc /ti/tirtos_tivac_2_16_01_14/products/TivaWare_C_Series-2.1.1.71b/driverlib/gcc "-DPART_TM4C1294NCPDT -D_POSIX_SOURCE -DGCC -TIVAWARE -ffunion-SECTIONS -fdata-g -gdwarf-3 -gstrict-dwarf -Wall -March =TIv7e-mthump -mthumb -mc94v4_mfrom-tmfrom-gpv4_gpf-gpf-nv4 -mfrom-gpf-gpf-gpf-gc -mc=tmfloat -mv4 -mc=tmctrad-mc16"-gpf-nv4_gpf-nv4_mfrom-gpf-gpf-gpf-gpf-gpf-gpf-gpf-gpf-gpf-gpf-gpf-gpf-gpf-gpf-gpf-gpf-gpf-gpf-gpf-gpf-gpf-gpf-gpf-gpf-gpf-gpf-gpf-gpf-d /ti/tirtos_tivac_2_16_01_14/products/bios_6_45_02_31/packages/gnu/targets/arm/libs/install-native/arm-none-eabi/lib/armv7e-m/fpu /ti/tirtos_tivac_2_16_01_14/products/TivaWare_C_Series-2.1.1.71b/usblib/gcc
目标'pwmled_EK_TM4C1294XL_GNU_TivaTM4C1294NCPDT.out'的配方失败
c:\/ti/ccsv7/tools/compiler/gcc-arm-none-eabi-6-2017-q1-update/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/6.3.1/../../../../arm-none-eabi/bin/ld.exe:configPkg/linker.cmd:9:语法错误
collect2.exe:错误:LD 返回1退出状态
gmake[1]:

***[pwmled_TM4C1294XL_TM4C1294XL.E]]所有目标'tive':gmakedese':gmake'**

****构建完成**** 

我在同一安装中使用过以前的网络示例。 我不确定这些 make 文件错误。 有什么建议吗?

我已将库和 RTOS 安装位置添加到项目中。

XDC 3.32.0.06  

RTOS 2.16.1.14

CCS 7.3

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lukasz:

    您能确认构建中没有错误吗? 您能否将整个编译输出粘贴到文件中并附加它(请勿复制/粘贴到论坛中 window...it、这样做很难阅读)。  

    我能够构建该示例。 我看到的唯一区别是"-mD"和"-std=c99"。

    但是、当我删除这些内容时、它仍然会构建。

    您能否清除并手动删除工程中的调试目录和 src 目录、然后尝试编译。

    Todd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已尝试清理和删除 dubug/src 目录。 相同的误差。  我尝试使用不同的 XDC 工具、认为可能存在一些兼容性问题、但没有成功。 当我尝试使用 PWM 示例时也会发生同样的情况。 但是、tcpecho 等网络示例工作正常。 它们默认使用不同的编译器。 我没有注意到其他差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奇怪。 您能否像 这样连接整个输出:e2e.ti.com/.../output.txt

    Todd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然。 我附加了一个文件。  

    谢谢  

    e2e.ti.com/.../out.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 您能否将示例导入没有空格的位置? 我想(希望)"Leeb"教授和"Dropbox (MIT)"正在导致问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在这里有我的所有工作区、没有发生任何事情。 我会尝试这个。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哎呀。 我想这份拆分将把最后一篇文章留在这里! 这就是问题所在。 我将后续问题分开。