This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:复位期间的 I/O 引脚状态

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/664833/tms570ls3137-i-o-pin-state-during-reset

器件型号:TMS570LS3137

您好!

我对 nPORRST 有效期间的 I/O 引脚状态有疑问。 数据表显示、I/O 引脚被配置为输入、内部上拉/下拉处于 数据表第4.3节中定义的"复位拉状态"。

我的问题与 第4.3节中定义的 nPORRST 期间 I/O 引脚状态所需的 VCC 和 VCCIO 电压电平有关 。将第5.4节中的表格更改成了正确。建议的 VCC 工作条件为1.14V 至1.32V、VCCIO 为3V 至3.6V。 为了保证 I/O 引脚在 nPORRST 期间被设定为输入、并且它们的内部上拉电阻处于激活状态、VCC 和 VCCIO 是否需要处于第5.4节定义的电压范围内、或者它们是否在范围之外?

如果它们可以超出这些范围、那么这些范围是什么?

例如、在 VCC 和 VCCIO 达到第5.4节中定义的最小电平之前加电期间、nPORRST 已经被激活。 当 nPORRST 为低电平时、即使在 VCC 和 VCCIO 达到其5.4节最低电平之前、是否保证 I/O 引脚处于输入状态且激活了内部拉电流? 如果是、这可以保证从0V 一直到什么是最小值?

如果 VCC 和 VCCIO 超过其第5.4节的最大电平、您能否提供当 nPORRST 为低电平时 I/O 引脚状态的类似信息?

谢谢、

Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Scott、

    如果 nPORRST 被置为有效、I/O 引脚始终被设定为输入、而无论 VCC 和 VCCIO 是多少、内部拉电阻器有效。 如果 VCC 达到 VMON 最大阈值(典型值为1.7V)、它将再次将一个加电复位置为有效。