This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129XNCZAD:使用 dk-tm4c129x 的 SSI0上的 SPI

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/664010/tm4c129xnczad-spi-on-ssi0-using-the-dk-tm4c129x

器件型号:TM4C129XNCZAD

大家好。

这是我第一次使用 SPI 协议、我尝试在 dk-tm4c129x 上实现它、我想使用 SSI0、但我找不到如何访问与 SSI0Fss 相对应的 PA3 (我认为这相当于 CS)

放大到360度、在微型电路原理图中、Booster Pack 2上提供了 PA3引脚、但在 Booster Pack 2电路原理图中、该引脚不会出现在任何位置、仅出现在 EM_connector_1中。

那么、我能否从与 EM_connector_1不同的其他位置访问该引脚? 而且:我猜 SSI0Fss 的工作方式是 CS 的、对吗?

此致、Juan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:

     看起来 PA3没有出现在 BoosterPack 2上。 SSI0FSS 是 CS 信号。 看起来可以在 EM 连接器中访问 PA3。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    然后、spmu360上出现错误、因为我在第一个原理图中找到了下一个图像

    我有较旧版本的文件、但在网页上搜索最新文件、我发现原理图是相同的。

    现在、让 J16和 J17在 I2C 和 SPI 之间进行选择有何作用? 如果我们选择 SPI、Booster Pack 上没有 CS

    感谢您的回复、您回答了我的问题。

    此致、Juan