This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:TMS70LS3137的冗余配置

Guru**** 2558670 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1186379/tms570ls3137-redundant-configuration-for-tms70ls3137

器件型号:TMS570LS3137

您好!

我想设计一个具有两个 TMS570LS3137 MCU 的电路板、这两个 MCU 采用冗余和同步配置运行。

         1) 1)此配置是否有任何应用方法? 是否有任何有关冗余模式的文档?

         2) 2)是否更好地使用 MibSPI 或 SPI 在 MCU 之间进行通信?

 此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ECE、

    单个 Hercules MCU 旨在支持 IEC61508 SIL3及 ISO 22201 SIL 2合规性。  双 Hercules MCU 可支持 IEC 61508 SIL 4和 ISO 22201 SIL 3 (具有比较功能的双通道)。

    [引用 userid="549389" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1186379/tms570ls3137-redundant-configuration-for-tms70ls3137 ]1)此配置是否有任何应用程序方法? 是否有任何有关冗余模式的文档?[/quot]

    不、我们没有文档。  

    [引用 userid="549389" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1186379/tms570ls3137-redundant-configuration-for-tms70ls3137 ]2)最好使用 MibSPI 或 SPI 在 MCU 之间进行通信?

    是的、MibSPI 可用于在两个 MCU 之间交换信息。