This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:lwIP TCP/IP 连接以太网

Guru**** 2567715 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/663857/tm4c1294ncpdt-lwip-tcp-ip-interfacing-ethernet

器件型号:TM4C1294NCPDT

尊敬的先生,

情况紧急。 请尽快回复。

我不熟悉嵌入式和 EK-TM4C1294XL Launch Pad 套件。 我正在尝试使用 C:\ti\TivaWare_C_Series-2.1.4.178\examples\boards\ek-tm4c1294xl\enet_lwip示例进行以太网连接。 我已到达终端处收到消息"Open a browser and enter the IP address"的位置。 我在 Firefox 浏览器的代理设置中输入了 IP 地址。 现在我卡在这里。

我不知道如何将数据从微控制器传输到 PC、反之亦然。

此外、我不知道在代码中写入用户数据以进行传输的位置、以及在代码中查看接收到的数据的位置(在哪个变量中)

如何在代码中更改源 IP 地址和目标 IP 地址。   

请分享有关如何使用此代码接收和传输数据的详细信息。 此外、如果此特定代码有手册、请分享。 代码中给出的信息对于初学者来说是不够的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您能否提供更多详细信息? 您的意思是卡住了吗? 当您获得 IP 地址时、您是否将其键入浏览器搜索栏、如下所示? 我不确定您在代理设置中键入 IP 地址是什么意思? MCU 将尝试从网络上的 DHCP 服务器获取 IP 地址。 一旦获取地址、MCU 就充当网络服务器。 作为客户端的浏览器可以从从获取的 IP 地址检索服务器中的数据。