This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:无法使用 Blackhawk USB560v2系统跟踪进行 PC 跟踪

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/661945/tms570lc4357-not-able-to-pc-trace-with-blackhawk-usb560v2-system-trace

器件型号:TMS570LC4357

大家好、

是否有人知道   、如果 Blackhawk USB560v2能够在 TMS570LC4357平台上支持 PC Trace?  当客户使用 Blackhawk USB560v2 System Trace 时,他们发现 XDS560v2无法在 CortexR5上运行分析器。  

使用的调试板为 Blackhawk USB560v2 System Trace (http://www.blackhawk-dsp.com/products/USB560v2.aspx)、具有 CCS v7.4。

 根据上面的链接、调试器基于 XDS560v2参考设计并支持 STM。 但是,我无法在 CCS 中启用跟踪。

 步骤如下:

  1. 配置到 Blackhawk 的连接。   

请注意、在"高级"选项卡中、"连接"属性如下所示。

 

启动 PC 跟踪

启用 Debug (F11)、然后连接目标。 通过启用硬件跟踪分析器

tools->Hardware Trace Analyzer  

然后、启动 PC 跟踪

tools->Hardware Trace Analyzer->PC Trace  

弹出窗口显示(我已将传输类型从 ETM 更改为560 V2跟踪):

  

请注意、所有可用配置均为空、不提供任何可能的选项。

 IDE 将会抱怨、

  

但是,如果我在“Hardware Trace Analysis Configuration”(硬件跟踪分析配置)窗口中选择‘ETB’作为传输类型,则会出现以下情况:

  

是否遗漏了任何步骤? Thx。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    请查看此主题的答案: e2e.ti.com/.../1060832

    虽然它专门讨论 Cortex-R4F Hercules 产品、但它也适用于 Cortex-R5F 产品。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Chuck、
    感谢您的回复、这是否意味着 Blackhawk USB560v2不能用于在 Hercules 上执行 STM? 如果用户想要启用系统跟踪、则需要使用 XDS560v2 PRO 跟踪接收器和调试探针? 是这样吗? 有更新吗?