This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:TD (并行输出)

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/661976/tms570lc4357-td-parallel_out

器件型号:TMS570LC4357

您好!

我们目前正在使用 TMS570LC4357 组件进行开发。

通过分析数据表"SPNS195C"、我们可以在§5.10.2 "输出时序"中找到 表5-6中的"TD (parallel_out)"时序、但 在上面的相关图5-5中、并未描述时序。

您的第一个答案如下:“此延迟仅在表5-6中定义,而不在任何图中描述。”

但是、我们需要有关这个有趣的时间的更多信息。
实际上、图5-5始终显示上升和下降时序(VOH 和 VOH 之间的低电平和高电平转换)、 但我们的理解是、这个"TD (parallel_out)"时序不包含在这个图中、并且一定不能包含在这个图中、这是因为图描述了一个输出、这个时序似乎是两个输出同时写入寄存器中的差分延迟。

这是正确的还是有其他解释?

此致、
Christopher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Christopher、

    图5-5主要与表5-5相关联、以指示如何测量上升和下降时间。

    QJ 提到的表5-6没有附带图片。 如前所述、如果端口寄存器被作为一个整体写入、那么这就是引脚转换之间的差异。 例如、如果 GPIOx[7:0]有一个输出寄存器、其中每个位控制一个引脚。 如果您将0x0000F 写入 GPIOx 的 DOUT 寄存器、并非所有与 GPIOx 相关的信号都将同时切换。 在 GPIOx[0]、GPIOx[1]、GPIOx[2]、...、GPIOx[7]的转换之间可能会有一个高达6ns 的延迟。