This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1290NCPDT:EK-TM4C1294XL 上的以太网带宽测试

Guru**** 2584155 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/660966/tm4c1290ncpdt-ethernet-bandwidth-test-on-ek-tm4c1294xl

器件型号:TM4C1290NCPDT

你(们)好。  

我需要通过以太网电缆测量本地网络(计算机-路由器-板)中的最大带宽、是否有人成功做到了? 我一直在搜索一段时间、找不到可靠的方法来实现它、我收到的最多的是向电路板发送 ping 并估算带宽。  

提前感谢、任何提示都将是一大帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您无法先(了解)"商业以太网测量设备"如何实现(带宽)结果、然后尝试"模拟该方法?" 怀疑指定了一些"最小数据包/包大小"、这可能远远超过您的" ping "。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 CB1_MOBILE、是的、我尝试测量它、就像您使用以太网设备那样、我尝试使用 Iperf、但当我配置板时、例如服务器和作为客户端工作的计算机、却未达到结果。 命令控制台刚刚被冻结、我的代码可能有问题、这就是为什么我想知道是否有人通过几个步骤对其进行了测试。

    无论如何感谢您的回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢我的朋友-提供了如此详细的(希望也能提供帮助)回答。

    公司/我对"129系列"供应商没有任何经验。   我提供了一种"通用解决方案技术"、希望这对您的努力具有(部分)价值。

    当您 的"命令控制台"变为"冻结"-没有(部分)"错误消息"和/或"警告"-结果?    这肯定会证明对可能具有您所寻求的"直接体验"的供应商代理或其他人有用。   (我-请勿这么做。)

    祝您的工作取得成功...