请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TM4C1290NCPDT 你(们)好。
我需要通过以太网电缆测量本地网络(计算机-路由器-板)中的最大带宽、是否有人成功做到了? 我一直在搜索一段时间、找不到可靠的方法来实现它、我收到的最多的是向电路板发送 ping 并估算带宽。
提前感谢、任何提示都将是一大帮助。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好。
我需要通过以太网电缆测量本地网络(计算机-路由器-板)中的最大带宽、是否有人成功做到了? 我一直在搜索一段时间、找不到可靠的方法来实现它、我收到的最多的是向电路板发送 ping 并估算带宽。
提前感谢、任何提示都将是一大帮助。
感谢我的朋友-提供了如此详细的(希望也能提供帮助)回答。
公司/我对"129系列"供应商没有任何经验。 我提供了一种"通用解决方案技术"、希望这对您的努力具有(部分)价值。
当您 的"命令控制台"变为"冻结"-没有(部分)"错误消息"和/或"警告"-结果? 这肯定会证明对可能具有您所寻求的"直接体验"的供应商代理或其他人有用。 (我-请勿这么做。)
祝您的工作取得成功...