This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:特殊模式定义

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/661177/tms570lc4357-special-mode-defintion

器件型号:TMS570LC4357

您好!

我们目前正在使用 TMS570LC4357 组件进行开发。

通过分析数据表"SPNS195C",我们可以在§6.6.4“时钟测试模式”中找到“特殊模式”一词。

您能为我们提供此术语的定义吗?

此外、您能否确认此特殊模式(如果已激活)不会影响器件的全局行为、并且仅驱动这些输出引脚的输出多路复用器?

此致、

Christopher。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christopher、

    TMS570LC43x 微控制器支持一个测试模式、此模式允许用户在 ECLK1上提供几个不同的时钟源和时钟域。 它是用于调试目的的非常有用的信息。 表6-18 (SPNS195C)中列出了时钟源和时钟域的选择。

    每个时钟源还在时钟源有效状态(CSVSTAT)寄存器中有一个相应的时钟源有效状态标志。 在这个时钟测试模式中、时钟源有效状态标志也可被引出至 N2HET1[12]端子。 表6-19列出了这些标志的选择。

    时钟测试模式由系统模块寄存器帧中的 CLKTEST 寄存器控制。  通过向 CLK_TEST_EN 字段写入0x5可启用时钟测试模式。  输出到 ECLK1引脚的信号由 SEL_ECP_PIN 字段定义、而输出到 N2HET1[12]引脚的信号由 SEL_GIO_PIN 字段定义。


    ECLK 可被外部监控为一个安全诊断。 此模式不会影响其他功能。