This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1114:EEPROM 2扇区7行不能被擦除

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1173101/tms570ls1114-eeprom-2-sectors-7-lines-cannot-be-erased

器件型号:TMS570LS1114
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

设计

    EEPROM 的2个扇区中的7条线 无法通过编程软件或 UNFLASH 擦除。 下图显示了无法擦除的信息、软件会在擦除时提示您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Honle、

    我检查了电路板的同一地址

    我只能看到所有的0xFF、  

    您能否提供有关如何触发此问题的更多详细信息? 您是否使用 TI-FEE 模块将任何数据写入此地址?

    如果有任何代码发生这种情况、那么您可以共享您的代码吗?

    --
    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    设计
       此故障在客户端发生、这是在客户使用过程中发生的故障。
       返回故障器件后、调查发现无法删除 EEPROM 2扇区7行。
       我们使用 F021库读取和写入 EEPROM。
       目前怀疑芯片的内部硬件有故障。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Honle、

    [引用 userid="274827" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1173101/tms570ls1114-eeprom-2-sectors-7-lines-cannot-be-erased/4419657 #4419657"]目前,怀疑芯片的内部硬件有故障。[/引用]

    明白。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否需要将此故障芯片发送给您进行分析?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Honle、

    QJ 处于休假状态、让我们与 QJ 讨论一下。 如果 QJ 希望我进行分析、那么您可以向我发送电路板。 QJ 将于本周三回来。

    --

    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ,  

      与 QJ 讨论后、您是否需要为此问题退回有故障的芯片?

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我与 QJ 讨论、QJ 将做出决定。 我将通过 EOD 更新状态。

    --

    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Honle、

    有一点怀疑、

    您能否确认客户是否在 UNIFLASH 中启用了以下选项

    如果未启用此选项、则在对选定的十六进制文件进行编程之前不会擦除整个闪存。

    --

    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    该项目已启用、但擦除时仍会提示错误。 2个扇区7线不能被擦除。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Honle、

    感谢您的检查、我 给 QJ 发了邮件、并等待有关此问题的反馈。

    --

    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我将等待您的消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Honle、

    您是否知道有多少个单元存在此类问题? 擦除闪存时、PCB 板是否具有稳定的 VCCP 闪存泵电源(3.3V)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前,有一个问题。 客户的 VCCP 由一个100nF 电容器端接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果需要进一步的故障分析、请遵循 TI 正式 RMA 流程。

    [引用 userid="274827" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1173101/tms570ls1114-eeprom-2-sectors-7-lines-cannot-be-erased "] EEPROM 的2个扇区中的7行 无法擦除,

    我对“两个行业中的7条线”并不十分清楚。

    从快照中、问题发生在第三个扇区(0xF0208000~0xF020C000)。 我想知道问题是否每隔0x80字节在第三个扇区(扇区2)中发生一次:

    0xf020_8080~0xF020_8100

    0xf020_8180~0xF020_8200

    (笑声)

    0xf020_9480~0xF020_9500

    0xf020_9580~0xF020_9600

    (笑声)

    0xf020_BF80~0xF020_C000

    其他部门(部门0、1和3)是否有任何问题?

    您能否将数据写入此闪存扇区(第三扇区)的位置(其内容为0xFFFFFFFF)? 例如、将数据写入0xF0209400。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.故障组件的扇区0、1、3可以正常擦除和写入多次。

    无法使用 Uniflash 擦除故障组件的扇区2、如图所示。

    我们根据使用该扇区的实际方式写入数据。 我们将该领域分为三个部分:

    (__LW_AT__1)0XF020_8000~0XF020_9400,
    (__LW_AT__2)0XF020_9400-0xF020_A800、
    (__LW_AT__3)0XF020_A800-0XF020_C000。

    写入 sector2区域:该扇区(1)正常写入、(2) 0x0XF020_ 9400-0xf0209480正常写入、但不能在故障数据之后写入。 (3)正常写入。

    擦除安全区域2:(1)在这个扇区中可被擦除、(2) 0x0XF020_ 9400-0xf0209480通常被擦除、并且故障数据和随后的数据不能被擦除。 (3)不能擦除。

    再次写入 sector2区域时、写入失败。 根据调试信息、发现"Fapi_getFsmStatus"返回负值。

    我们猜写入失败、因为一些要写入的区域不会被擦除。 再说一次、我们只将数据写入 FFFFFFFF 区域、结果相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清和解释。 我知道您的客户名称吗? 如果需要进一步分析、我将与 PE 团队进行核实。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MAA 名称:SIMCONEC 沈阳公司

    电子邮件:he.meng@simcontec.com

    我能不能?您或您的团队对此问题的响应时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会随时向您提供最新信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Honle、

    TI-Shanghai 或 TI-shenen 是否具有故障分析工具?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我提交了 FA 申请、但被拒绝、请提供建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我提交了两份 FA 申请,但被驳回,请帮助通知。

    在我们使用期间、也发生了几次类似的情况:

    1. FLAS 区域受损,应用程序无法运行;

    2. EEPROM 区域损坏,EEPROM 中的内容无法擦除。

    我们想知道造成这一问题的原因,以便今后避免这一问题再次发生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否知道您的请求为何被拒绝? 您是否遵循了官方程序?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     请参阅屏幕截图注释、我所面临的问题不是解决方案、而是解决方案、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    评论是正确的:我们以前从未听到过这种问题。 此故障器件上的 EEPROM 是否在开头?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 QJ

         客户的产品有问题。 您如何帮助客户发现问题?TI 现在无法提供解决方案、也无法为 FA 提供帮助、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Honle、

    您能否检查故障器件上的 EEPROM 是否已成功擦除和编程?  老实说、我目前还不知道根本原因。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="274827" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1173101/tms570ls1114-eeprom-2-sectors-7-lines-cannot-be-erased/4434205 #4434205"]

    (__LW_AT__1)0XF020_8000~0XF020_9400,
    (__LW_AT__2)0XF020_9400-0xF020_A800、
    (__LW_AT__3)0XF020_A800-0XF020_C000。

    写入 sector2区域:该扇区(1)正常写入、(2) 0x0XF020_ 9400-0xf0209480正常写入、但不能在故障数据之后写入。 (3)正常写入。

    擦除安全区域2:(1)在这个扇区中可被擦除、(2) 0x0XF020_ 9400-0xf0209480通常被擦除、并且故障数据和随后的数据不能被擦除。 (3)不能擦除。

    [/报价]

    我想知道以下数据是否由客户编写。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 QJ

         

    当车辆故障时、应用程序记录了这些数据、但写入逻辑错误、不符合要求、

    现在的问题是、这部分代码无法再次被擦除、从而导致无法写入后续数据

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Honle、

    我上周与 PE 专家进行了讨论、建议进行电气分析。 请与当地 QA 团队核实如何提交此申请。