This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们计划使用控制外部存储器器件总线的器件上提供的通用存储器控制器、在 AM2634上连接外部 FPGA 和单独的外部 RAM。 由于 AM2634器件上只有一个通用存储器控制器、因此在同一总线上使用芯片选择是否有可能采用这种方法?
在《 AM263x SitaraTM 微控制器德州仪器(TI)产品系列技术参考手册 》(文档 spruj17c.pdf)中 ,可以找到以下说明:
”
am2634上只有一个通用存储器控制器(GPMC)模块实例
AM2634支持到外部存储器器件的8位或16位宽数据路径。
AM2634在总地址空间为128MB 的情况下、最多支持4个具有可编程大小和可编程基址的独立芯片选择区域、边界为16MB、32MB、64MB 或128MB。
”
您好、Neven、
即使器件上只有一个 GPMC 实例、如果 FPGA 和 RAM 连接到其自己的片选信号、也不会出现问题。 您可以连接的器件数量取决于控制器中可用的芯片选择信号数量、而不是器件具有的控制器数量。
您可以在第 13.3.1.2.1 GPMC 模式部分的 TRM 中看到连接示例 、希望这些示例也有助于清除问题
如果您有任何疑问、请告诉我
最棒的
Daniel
TRM 链接: www.ti.com/.../spruj17c.pdf