Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS, TM4C1294KCPDT
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS、
工具/软件:TI-RTOS
RTOS 2.16.1.14有几个问题:
1.通过 GUI Composer v1.0 按钮执行时,布尔开关无法检测正在运行的任务中的状态变化。 必须在输入任务之前设置布尔值、才能使其在内部任务生效。
2. 任务中的 Task_sleep (2000)函数在 RTOS 分析器详细信息或实时 事件中不产生睡眠(指示)、但在时间列表中显示0000。 Task_exit()或(return)指令生成相同的结果。
3.将具有1MEG 闪 存的 MCU 内核恢复为512K 闪存 MCU 无法将 Tivaware 设备驱动程序库中断(.vector)放置在正确的位置、并且无法编译 支持 M3 HWI 模块的应用程序。
4. RTOS 分析器图形(加载/执行) CC7调试 导入没有实时数据 但 切换到详细信息视图显示正在发布的值。