This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TM4C1294KCPDT:RTOS 2.16.1.14更新存在一些问题。

Guru**** 2930850 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS, TM4C1294KCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/646915/rtos-tm4c1294kcpdt-rtos-2-16-1-14-update-has-a-few-issues

器件型号:TM4C1294KCPDT
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

工具/软件:TI-RTOS

RTOS 2.16.1.14有几个问题:

1.通过 GUI Composer v1.0 按钮执行时,布尔开关无法检测正在运行的任务中的状态变化。   必须在输入任务之前设置布尔值、才能使其在内部任务生效。

2. 任务中的 Task_sleep (2000)函数在   RTOS 分析器详细信息或实时 事件中不产生睡眠(指示)、但在时间列表中显示0000。 Task_exit()或(return)指令生成相同的结果。  

3.将具有1MEG 闪 存的 MCU 内核恢复为512K 闪存 MCU 无法将 Tivaware 设备驱动程序库中断(.vector)放置在正确的位置、并且无法编译 支持 M3 HWI 模块的应用程序。      

4. RTOS 分析器图形(加载/执行) CC7调试 导入没有实时数据 但 切换到详细信息视图显示正在发布的值。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    #1通过添加睡眠周期为2000ms 的(while)与(IF)指令来变通解决问题。 正在等待从 GUI 激活布尔开关。 奇数部分是睡眠期间后每次排队的任务、但布尔开关显然没有被锁存。

    #2使用的任务名称被显示,以便任何人都知道哪个任务来自 所有(动态)分配的 HWI 任务处理程序。  2000ms 超时周期显示日志记录、但有2个静态任务 具有相同的记录器列印语法。

     RTOS 分析器格式:664000063025、、Cortex_M4_0、"LM_SLEEP:tsk:0x200147a8、func:0x58f9、超时:2000"、Task_LM_SLEEP、Unknown、200147a8、11287、LoggerIdle、ti.sysbios.dl.task、ti.589.bios.d790、0x778000、0x768K、0x678K、0x768K、0x7K、0x7970K、0x7K

    静态任务函数记录器:

    /*休眠2000ms */
    Task_sleep (sleepDurs);
    Log_print2 (Diags_User1、"任务%d 处于唤醒状态、计数=%d"、0、 count);
    count++; 

    3号程序不能放入可用的内存中。  ".VTable"大小为0x26c 时运行定位失败、与".vecs"、大小为0x360 (第0页) tm4c1294kcpdt.cmd  /rtsc_BLDC_QS_IoT 行38 C/C++问题重叠。

    * RTOS Project (TM4C129x.cmd)文件 分配错误 (.vtable 为十六进制值)、 change (.vtable:> SRAM) make (.intvecs:> FLASH)该问题是将 现有应用程序迁移到 RTOS 的关键时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否附加项目、以便我们更好地了解您的意见?

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Todd、

    剩下的唯一问题是、RTOS 分析器图形在 周四的最新更新 CCS7中未生成任何行、并且它替换 了许多 IDE 文件等。 唯一的图形工作方式是执行、但仅为内核空闲任务生成一行。 CPU 负载图之前生成了几 个不同的动态 HWI 加载的任务 、这一点在一段时间之前似乎已经有所回顾。   

     CCS7.0版本更新:

     IDE -调试服务器集成功能 6.0.1.201705101800、   RTSC/XDCtools (目标运行时支持) 3.32.25、   XDCtools 核心更新功能 3.32.2.25、 Code Composer Studio IDE 主要功能 7.2.0.201705101800、系统分析器(UIA 目标)、 (IDE 客户端) 2.0.5.50、 <<DVT - Graph 4.1.7050.38> Visualization

    https://e2e.ti.com/support/development_tools/code_composer_studio/f/81/p/648499/2382951#2382951

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题是、日志记录应在何时以及是否可以生成 CPU 负载详细信息时生成 CPU 负载图。 如果是、更新中可能会更改哪些内容来中断 RTOS 图形功能。 原始 RTOS 内核版本为3.32.01.22

    是的、它应该:

    https://e2e.ti.com/support/development_tools/code_composer_studio/f/81/p/648499/2382951#2382951

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Todd、

    经过几个小时的 RTOS 2.16.1.14评估 后、我的结论是静态任务只执行 一次 、即使调试实时事件指示 加载多次、0.00 CPU 负载会被记录得更久。  静态任务仅 在  首次加载时执行(IF)指令 、并且在任务 模块返回 指示 加载、0.00 CPU 加载后无法执行加载的任务函数。  在这种情况下、静态 任务仅 在 任务本身中存在(while 循环)时执行函数、从而 在 任务模块处理程序中使其保持活动状态(持续)。

    这 种奇怪的行为 似乎与  任何任务模块在集线器和辐条内核或其他方面的行为相互矛盾。 当 任务函数 从不(返回) 且循环与其他事件不同步时、Point 尝试使用(Task_sleep)来限制任务内核时间片会导致(高速)可视显示数据的异步计时不稳定。 需要 while 循环来保持静态任务活动(辐条)这一简单事实似乎表明  任务模块(集线器)中存在严重错误。  因此、当   使用具有布尔开关限定符 的(If)指令来调用函数时、任务将排队、但绝不会重新执行。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Todd、

    关于静态任务执行 行为; 去年报告 了  一年前的相同奇怪行为(未完全理解)问题。  测试 已将我们的 USB0打印静态任务调用移至 现有 的功能型1秒周期性 GPTM 计时器中。 RTOS 实时事件显示 (IF)指令布尔开关静态任务 持续(加载)、 在任务初始执行后 CPU 负载为0.00。  但是、静态任务会在函    数中作为由(Clock_tick)使用相同的布尔开关(IF)指令(no Task_sleep)指令管理的任务发生错误故障时持续执行。  

    同样 、要求(while)指令保持活动 状态的静态任务似乎 指示(Clock_Tick)或其他任务 对任务模块没有影响(执行)任何静态任务、但只影响1次。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    英国石油公司(BP)、托德公司(Todd)实际上已在本周外出。 您能等到下周再回复吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想就是这样、谢谢 David!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="BP101"]需要(while)指令使其保持活动 状态的静态任务似乎 表示(Clock_Tick)或其他内容 对任务模块没有影响(执行)任何静态任务、但只能是一次

    已验证静态任务退出、然后 进入阻止 、但 保持 加载(持续) 实时事件、 但实际上从未重新加载任务 优先级15。  然而、从 M3 HWI 注册的周期性 GPTM 处理程序调用相同的静态任务  会持续执行(XDC_void)任务。 非常困惑为什么内核任务模型不会对 曾经被阻止 的任务重新排队。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我很困惑、一旦任务退出、任务就会消失。 您必须调用 Task_create (或 Task_con构)来使它返回。

    为什么要从计时器调用任务函数? 从内核的角度来看、Hwi 函数只是调用另一个函数。 它不知道它是一个任务函数。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很困惑——我也是……

    [引用 user="ToddMullanix"]为什么要从计时器调用任务函数?

    由于任务在由内核控制下的任务模块计时器处理时经过(IF)指令后从未执行、 因此假设使用 Clock_tick。  然而   、由任务模块审核的静态任务 (Clock_tick)在 看似进入阻塞状态后持续指示加载、从不会再次执行 、但似乎会重新排队 进入加载状态。 相当肯定它从未退出、但只有在定时器控制下才能实际退出。 在任务内部添加 while 循环可使任务在任务处理程序中保持活动状态。

     没有指示静态任务 从 内核任务模块中退出(内部功能)。 理想情况下、除非任务处理程序内部或内核仲裁明确指示任务退出任务模块控制。 例如、在函数中发出(Task_exit)命令。  静态任务实例  在加载后应动态地受任务模块的控制。 这是 直到应用  程序通过 (Task_exit)或内核取代 任务执行顺序来声明应用程序或内核异常。  

    是否内核 Clock_tick 用于  控制任务模块 以在执行中和执行中执行外滚动任务?  因此  、任务处理程序中的 Task_sleep 指令 可以 传递 计数值 (void ARGU0)以限制 任务模块 加载 任务以执行。    如果应用程序的 CPU 执行优先于任务模块、内核不在优先级控制中、会发出 Task_constructive 指令 。  此 类指令 应 从内核控制的任务模块执行、而不是从主应用程序执行。

    [引用 user="ToddMullanix"]您必须调用 Task_create (或 Task_construct)才能使其返回。

    任务已 由任务模块实例构建、为什么需要继续重新创建任务模块已动态 调制的相同实例? 任务模块处于最高优先 级内核控制之下、 第二优先级设置 为 应用程序控制任务。 任务模块似乎允许静态创建的实例 (任务)函数在不应该时自动退出。 任务处理是内核任务模块的任务、而不是应用程序的任务。 否则、除了在调试中查看正在打印的实时事件外、为什么甚至需要首先使用任务模块。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我们回到基础知识、因为我认为我们谈论的是不同的事情。

    这是一个典型的任务永远运行(尽管在完成工作后将睡眠5个周期)、并且永远不会退出。

    空 foo (UARg arg0、UARg arg1)

      while (1){

       //执行不会离开 while 循环的有趣操作(例如、无"中断"、"转至"等)

       Task_sleep (5);

      }

      //永远不应该出现在这里

    这是一个可以退出的任务。

    空栏(UARg arg0、UARg arg1)

      INT 标志= 1;

      while (flag){

       //做一些有趣的事情

       Task_sleep (5);

       if (某些条件){

         标志= 0;

       }

      }

      //可以到达此处,任务将退出。

    任务退出时、我们是否使用相同的语言?

    Todd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    顶部(针对任何任务运行)打印 Task _LD_exit 实时事件统计信息、并似乎在函数永久执行时将其加载到内核时隙中、其中包含各种但预期的 stat 信息。 底部的 task_fxn 正常返回、并且看起来可能会弹出栈以返回地址执行结束、但任务模块似乎从未执行任务加载事件中的布尔开关或正在将其清除。

    在(void main)中添加 Task_constructive 指令似乎不会与任务实例线程绑定、与或不与该线程没有区别。 使用嵌入式布尔交换(IF)指令执行1次任务后、用于限定(IF)的真正开关可能会被任务模块清除、这似乎会发生什么情况。 不确定是否发生了这种情况、怀疑不太可能发生。

    为了保持与内存中已存在且由任务模块任务处理程序已知的实例线程地址的绑定、我们必须在函数内添加 Task_constructory、这似乎不合逻辑。 如果是这样、(while 循环)嵌入式任务将需要相同的 Task_constructive 来使其在任务模块实时事件打印统计数据中保持活动状态、但它没有也没有。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    顶部的永远不会记录 Task_LD_exit 事件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Tivaware 的布尔开关指令;例如 #include

    bool g_bPrintingData = true; 

    Task_Params_init (&taskParams);taskParams.STACKSIZE = TASKSTACKSIZEtaskParams.stack =&task1Stack

    Task_construct(&task1Struct,(Task_FuncPtr) PrintAllData_taskFxn、&taskParamsNULL);

    void
    PrintAllData_taskFxn (UArg0、UArgarg1)
    {
    /*打印 tStats 中的设备统计信息*/
    if (g_BPrintingData)(如果(g_BPrintingData))
    {
    USBprintf ("\n>打印所有数据 tSats \n");
    /*打印出 MAC 地址以供参考*/
    PrintMac();
    /*每周期打印存储 CIK 的 SRAM 阵列缓冲区。 *
    USBprintf (">CIK:%s\n"、ExositeCIK);
    
    //打印一些标题文本。
    USBprintf ("\n <<收集的统计信息">\n");
    USBprintf ("-------------------- \n");
    PrintStats (g_psDeviceStatistics);
    USBprintf ("\n");
    }
    
    log_print2 (Diags_all_logging、"任务%d 唤醒、计数=%d"、ID、计数);
    count++;
    } 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、您对上一篇帖子的看法是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    也许当任务有大量子例程并且返回时、会从底部向下、如果 Task_LM_switch 未退出、则必须再次检查。 Task_LD_exit 悬停文本显示为"falls through bottom"或当明确调用 Task_exit 时。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是经过底部减去任务模块任务实例代码的任务。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果我在 UART2记录后立即在打印任务中插入 Task_sleep (duration)、则会快速使 MCU 发生故障。 奇怪的是、向 while 循环添加相同的睡眠、UATR2日志记录工作正常。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我明确地写了不退出的首要任务、以确保我们的术语相同。
    我编写了第二个任务、以展示一个任务可以退出的案例...再次以确保退出的术语相同。

    如果任务未退出、它将保持活动状态。 它可能被阻止、被抢先、正在运行或准备就绪、但内核根据其状态和其他线程的状态来管理它的执行。

    如果任务退出(例如调用 Task_exit 或从任务函数中退出)、则任务将消失。 如果您想返回、则必须调用 Task_create (或 Task_con构)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="ToddMullanix"]如果任务退出(例如调用 Task_exit 或退出任务函数)、则任务将消失。 如果您想重新调用 Task_create (或 Task_construct),则必须调用它。

    编写的任务 不应落在上面发布的它自己的代码下。 奇怪的 ROV 显示 任务已模糊 终止(黄色框)。   与实时事件不同的状态保持 过帐(LS_taskLoad) 加载(如下)。 对于在同一发布代码中进行布尔开关(IF)测试的 Task_sleep (duration)在内核出现故障的原因、仍然没有回答。 但是  、物联网 任务中存在 Task_sleep(n)、 while 循环 不会对内核进行故障排除。

    、"LS_taskLoad:0x2001582c、0、-764920560、0x7c81"、Load、TSK、PrintAllData_taskFxn ()@2001582c、0.00、1449、LoggerIdle、ti.sysbios.utils.Load、ti.sysbios.utils.Load、、、、、700702740、0x360C、0x822082C、0x20822041、0x2760C
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    名称:task_LD_exit prototype:extern const Log_Event Task_LD_exit;

    说明:当任务函数向下或当 Task_exit()被显式调用时记录

    封装:TI.SYSBIOS.KNL 产品:用于 TivaC 2.16.1.14的 TI-RTOS

    (二

    名称:task_exit prototype:void Task_exit();

    说明:终止当前任务的执行

    Task_exit 终止当前任务的执行、将其模式从 Mode_Running 更改为

    mode_terminated。 如果所有任务都已终止,或者所有剩余任务都具有其 vitalTaskFlag 属性

    设置为 false、然后 SYS/BIOS 通过调用具有状态的函数 System_exit 将程序作为一个整体终止

    0的代码。

    软件包:TI.SYSBIOS.KNL

    产品:用于 TivaC 2.16.1.14的 TI-RTOS

    (三

    RTOS 分析器中发布的 LS_taskLoad 中缺少活动(Task.h)。 此外、应用程序从不断言(Task_exit)命令。 似乎内核对 实例线程中的某些内容不满意 、但情况如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否附上证明您的问题的已导出示例项目?  

    Todd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Todd、

    项目具有 机密部分、但相关任务会发布在上述主题中。  无论  任务在结束或添加到 main 之前是否添加到该任务的底部、在终止后添加(Task_con构)语法都不会使(IF)任务重新加载。 将 下面的(Task_construction)语法添加到一个1秒计时器函数 或另一个运行中的任务中、while 循环会使 MCU 发生故障。

    令人困惑的部分是(while)替换上面线程中已过帐(PrintAllData)任务中的(IF) 、所有任务似乎在一段时间内都运行正常。 奇怪 的是(Task_sleep)似乎会显著降低 UART2日志记录间隔的速度、这要远远超过 while 循环、它们是 每个   任务的 After (Task_construction)语法(下面)中的一部分。  在 处理 任务中的任何 while 循环时、到目前为止添加的两个应用程序任务似乎将 CPU 从内核中夺走、但 允许(Task_sleep)保持在内核控制之下。

    void
    main
    {
    
    /*构造 BIOS 对象*/
    Task_Params taskParams;
    
    
    Task_Params_init (&taskParams);
    taskParams.STACKSIZE = TASKSTACKSIZE;
    taskParams.stack =_task0Stack;
    Task_con构(&task0Struct,(Task_FuncPtr) IOTAppLoop TaskFxn、&taskParams、NULL);
    
    Task_Params_init (&taskParams);
    taskParams.STACKSIZE = TASKSTACKSIZE;
    taskParams.stack =_task1Stack;
    Task_construct(&task1Struct,(Task_Functr) PrintAllData_TaskFxn、&taskParams、NULL);
    
    //一些应用程序初始化代码
    
    /* SysMin 仅在您调用 flush 或 exit 时才会打印到控制台*/
    system_flush();
    
    /*打开用于日志数据的 UART */
    UARTUtils_loggerIdleInit (Board_UART0);
    
    /*启用 IOT SW 中断*/
    G_bPrintingData = true;
    
    /*启动 TI-RTOS BIOS */
    BIOS_start();
    
    /* SYS-BIOS 不应该到达这里,只是在...的情况下。。 *
    while (1)
    {
    } 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    似乎(Clock_tick)未 按 预期对每个任务的睡眠周期进行仲裁。  UART2记录器以某种方式执行与 (Task_sleep (n)间隔相反的任务周期打印。 尽管 RTOS GUI 指示 TimerID=5 并验证 了 ROV、 但内核在   将(Clock.timerId = 5;)明确添加 到 配置脚本之前似乎未将(Clock_tick)置为有效。  至少这似乎与 两个记录器同时减缓 RTOS 分析器实时事件的输出重合、几乎永远不会发生、就像它以前相对于 task_sleep(n)命令那样。

    更改后,UART2 记录 器打印 到 RTOS 分析器 (Live 选项卡)不 会相对于 Task_sleep()持续时间发生,Task_sleep(n)命令对  传递的持续时间值响应不是很灵敏。  ROV 过帐 硬总线故障精确 存储器地址 (0xbebebc)时、应用程序更频繁地崩溃。 遗憾   的是、应用程序在没有任何 RTOS 内核任务的情况下要稳定得多、更不用说它有时在数千小时的在线运行后不会崩溃。  

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉耽误你的时间。 在度假和我们附近的火(圣巴巴拉)之间、这里非常繁忙。 我认为这将更容易通过离线解决问题、然后发布解决方案。 我将向您发送一个请求。

    Todd