This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:EFU1和 EFU2诊断测试

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/646522/tms570lc4357-efu1-and-efu2-test-for-diagnostics

器件型号:TMS570LC4357

您好!

1) 1)根据 spnu540a.pdf、我可以使用 EFU6作为 EFU2诊断的测试。

EFU6为"电子保险丝 ECC 逻辑自检"。  为了正确执行此测试、我是否遵循参考手册中的"38.3.2.5电子保险丝 ECC 逻辑自检"?  或者 EFU6是否全部在参考手册中包含图38-1?

如果是前者、则卡在零测试(参考手册中为38.3.2.4)是否不属于任何测试?

2) 2) 根据 spnu540a.pdf、我可以使用 EFU5作为 EFU1诊断测试。

如何实现 EFU5?  这只是检查引导时的 ESM 组3错误吗?  这将是图38-1中的第一个决策框。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    另一个相关问题:对于电子保险丝 ECC 逻辑自检(38.3.2.5)、参考手册说:
    '对于每个器件 PORRST 周期、此测试只能执行一次。'

    测试在其他类型或重置后是否无效? 每次复位执行该测试有什么缺点?

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Colleen、

    您的断言中正确、您应在上电后检查 EFUSE ESM 通道以确保未发生任何问题。 对于 EFU5、这是在引导时作为自动载入序列一部分运行的测试。 请注意、它被指示为自动覆盖、因为它是在没有您干预的情况下发生的。 您只需使用 ESM 组1 Ch40检查 EFUSE 自动加载的状态、以查看自动加载的结果。

    对于 EFU6、在每次上电复位时读取和加载数据时、EFUSE 数据的 ECC 会被自动检查。 但是、建议您还运行 EFUSE ECC 逻辑自检、以确保 ECC 逻辑中没有可能导致错误肯定的潜在故障。 这并不表示加载的 EFUSE 数据一定不正确、它只是表示 ECC 逻辑有缺陷、所以它可能存在这种可能性。

    此外、可以在上电复位之外实例化 EFUSE 自动负载自检。 该值用于标记下一个下电上电周期的任何潜在故障。 即、如果您在高需求应用中使用器件、例如器件长时间处于开启状态的工业应用、则可能会在未使用的器件的某些部分(例如 EFUSE 自动加载)发生故障。 通过执行自检、您可以标记问题并在下一个下电上电期间发出通知、以防止使用点或按需故障。 对于导通时间与关断时间之比非常低的汽车用例或用例而言、这通常不是必需的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Chuck。

    您还能澄清一下这一点吗:'EFU6是"Efuse ECC Logic Self Test"。 为了正确执行此测试、我是否遵循参考手册中的"38.3.2.5电子保险丝 ECC 逻辑自检"? 或者 EFU6是否都在参考手册中?'
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、在什么测试下(EFU1、EFU2等)、卡在零测试下(参考手册中为38.3.2.4)不会下降?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为了澄清我的最后一个问题、卡在零测试下降到什么测试(EFU1、EFU2等)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Colleen、

    在加电时读取 eFUSE 时、ECC 安全诊断将考虑卡在测试中的问题。 这将是 EFU2。