This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器:用于中继的中继库

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/646106/compiler-relay-library-for-a-relay

主题中讨论的其他器件:TM4C123GH6PM

工具/软件:TI C/C++编译器

大家好、我最近开始使用 CCS 环境。 我想使用继电器打开和关闭电机。 如果您对如何查找库有建议、我将非常感谢。 谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用的是哪种器件?  乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TM4C123GH6PM。 使用 CCS 进行编译。 谢谢你

    这就是图片。 www.google.com/imgres
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也许比"库"更重要的是您的识别和理解-除非继电器非常小且电压/低功耗-否则此类使用可能会对您的 MCU 造成致命影响!

    MCU 作为"智能中心"、专为"思考、处理、测量"而构建、而非"举重"。

    驱动继电器的正常/习惯方法是在 MCU 驱动 GPIO 和继电器之间施加(放置)大小合适/类型正确的晶体管。   通过这种方式-相对较弱的 MCU 输出能够"驱动"更强大的晶体管-进而能够"打开/关闭"继电器的线圈。    (假设晶体管的大小/类型谨慎...)

    继电器是非常慢的器件。    (几乎像'129一样慢-这种情况经常("从左侧(速度)-海龟车道"、使用他们的"喇叭/远光灯")  使用尺寸/额定的晶体管(或晶体管对)来"运行您的电机"更受欢迎(并且效率更高)。    从而节省(近)无用中继带来的成本/尺寸损失。    (我将接受此邮件-预付邮资-作为我的(部分)船锚)

    Google 提供了数百页照片、电路图、甚至视频-"证明这种晶体管控制(通常通过 FET)是最合适和最流行的小型电机驱动/控制方法...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 USER="CB1_MOBIT"]也许比"库"更重要的是您的识别和理解-除非继电器非常小、电压/功耗很低-否则这种使用可能会对您的 MCU 造成致命的影响!

    比如。

    继电器驱动比导通 FET 更简单。

    [引用 user="CB1_MOBIST"]中继器是速度非常慢的设备。   [/报价]

    我遇到的最糟糕的情况是 IIRC 大约每秒3/4、实际上可能会更慢。

    [引用 user="CB1_MOBIST"]将尺寸/额定的晶体管(或晶体管对)用于"运行您的电机"是一种非常流行的方法(并且效率很高)。    [/报价]

    这可能取决于电机尺寸、但对于微型电机、我可以认为是真实的。 当不正确时、继电器也不是小型器件。

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    (一般)不同意「刚过」「继库」的流行,是「马车库」? 我不记得"胡萝卜或鞭子"是否证明了最佳的驱动源-对于后者... (作为一个小男孩——我骑着这辆车——围绕着纽约著名的“中央公园”。)

    您"暗示"必须"消除电压尖峰"、这会导致继电器线圈"断电"、并且所有存储的线圈电流必须"转到某个位置!" 正确大小/类型的二极管(放置在"V_Coil (+)"和"V_Coil (-)"之间-将"限制"电压偏移(尖峰)(在线圈松开时)为"小于"破坏性水平...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引述 USER="CB1_MOBIT"]您"暗示"必须"抑制电压尖峰"、这会导致继电器线圈"断电"[/QUINT]

    线圈也会通电。 线圈很容易获得比微分更多的电流(并且电压更高)。 可能对电源轨造成严重破坏的应用。

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、除非继电器非常小、否则必须嵌入晶体管、并使用"MCU 驱动晶体管"驱动继电器的线圈。

    不要认为"继电器都很糟糕"。    (即阻止(某人)"马车比较")

    在过去的几天里、当穿梭巴士飞行时、"飞机上"、我们(几乎)合法的定制射频、线性放大器"太强大"、无法与(甚至)"最佳功率 FET "一起使用-它用作 SPDT、"高增益天线开关"。   (必须在 TX 和 RX/反之亦然-并支持3.5KW -略高于1KW 法律限制...

    与一位"狂热分子"交谈-距离道路仅7英里-但他和我的都是"抛物线"菜肴、"以月球为目标"-(这是一个50万英里的往返行程、即 Ham Radio Moon Relay)也是在"弹跳控制"下实现的。   (虽然"不清楚"-如果存储器可用-法律限制(可能)被(甚至)进一步违反...毕竟-该限制是(两者)质疑和建议-我们的"自我设计、参与式射频设计学习-这不是真的吗?)

    继电器确实"有自己的位置"-尽管该位置(很少)通过(任何)直接连接到任何 MCU!