This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TM4C123GH6PM:Tiva TI-RTOS:包#39;ti.sysbios.KNL#39;不兼容...

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS, CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/642049/rtos-tm4c123gh6pm-tiva-ti-rtos-the-package-ti-sysbios-knl-is-not-compatible

器件型号:TM4C123GH6PM
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOSCCStudio

工具/软件:TI-RTOS

我最近安装了 CCSv7、并尝试设置以与 Tiva 和 TI-RTOS 配合使用。 在编译时遇到相当奇怪的错误:

软件包"ti.SysBIOS.KNL"与此 构建中使用的 XDCtools 不兼容。 请使用与该软件包兼容的 XDCtools、或更新包含该 软件包的产品、或 使用 XDCtools 3.50或更高版本重建软件包。


这可能是合理的、除了使用最新版本的 CCS、XDCtools 和 Tiva-TI-RTOS 进行完全干净的安装:

这里唯一可能的"移动枪"是我必须手动下载/安装 TI-RTOS 和 Tivaware、因为新的 TIREX 在这个安装上不起作用(尽管所有其他启用网络的功能都正常工作)。 我下载了以下软件包:

tirtos_tivac_setupwin32_2_16_01_14

SW-TM4C-2.1.4.178

有什么想法吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    剪切粘贴看起来不起作用...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关这一点的更多数据:

    为了继续工作、我尝试安装 CCSv6。 有趣的是、它检测到 XDC 工具安装、然后在其中显示一条故障消息:

    操作详细信息
     无法完成安装、因为找不到一个或多个必需项目。
       正在安装的软件:RTSC/XDCtools (IDE 客户端) 3.50.3.33 (org.eclipse.rtsc.xdctools.product.ui.feature.group 3.50.3.33)
       缺少要求:运行时对象视图支持1.0.201708051527 (com.ti.rov1.0.201708051527)需要'bundle com.ti.ccstudio .webcontent 0.0.0'、但找不到它
       无法满足依赖项:
         出发地:RTSC/XDCtools (IDE 客户端) 3.50.3.33 (org.eclipse.rtsc.xdctools.product.ui.feature.group 3.50.3.33)
         更改为:com/ti.rov[1.0.201708051527]

    将尝试全新安装...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="Mathew Maher49">我最近安装了 CCSv7、并尝试设置以与 Tiva 和 TI-RTOS 配合使用。 在编译时遇到相当奇怪的错误:

    软件包"ti.SysBIOS.KNL"与此 构建中使用的 XDCtools 不兼容。 请使用与该软件包兼容的 XDCtools、或更新包含该 软件包的产品、或 使用 XDCtools 3.50或更高版本重新编译该软件包。您的屏幕截图显示该项目使用的 XDCtools 版本为3.50.3.33_core。

    XDCtools 3.50.3.33_core 与 TI-RTOS TivaC 版本使用的 SYS/BIOS 版本6.45.02.31不兼容  2.16.01.14。

     TI-RTOS TivaC 2.16.01.14发行说明 显示 应使用 XDCtools 版本3.32.00.06。

    因此、在项目属性中、尝试将 XDCtools 版本设置为3.32.0.06。 该版本的 XDCtools 应该已经与 TI-RTOS TivaC 版本一起安装  2.16.01.14。 如果尚未安装、下载页面为 http://software-dl.ti.com/dsps/dsps_public_sw/sdo_sb/targetcontent/rtsc/3_32_00_06/index_FDS.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常奇怪:我尝试了由 TI-RTOS 安装的3.32.02.25、但速度不快(相同的错误)。 因此、下载您建议的版本:它已成功构建。 换回3.32.02.25,它现在成功构建……

    要么我在两个版本之间遇到持续错误、安装的3.32.06带来了一些问题、要么就是在一周后的星期五下午。

    谢谢