Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS、 CCStudio
工具/软件:TI-RTOS
我最近安装了 CCSv7、并尝试设置以与 Tiva 和 TI-RTOS 配合使用。 在编译时遇到相当奇怪的错误:
软件包"ti.SysBIOS.KNL"与此 构建中使用的 XDCtools 不兼容。 请使用与该软件包兼容的 XDCtools、或更新包含该 软件包的产品、或 使用 XDCtools 3.50或更高版本重建软件包。
这可能是合理的、除了使用最新版本的 CCS、XDCtools 和 Tiva-TI-RTOS 进行完全干净的安装:
这里唯一可能的"移动枪"是我必须手动下载/安装 TI-RTOS 和 Tivaware、因为新的 TIREX 在这个安装上不起作用(尽管所有其他启用网络的功能都正常工作)。 我下载了以下软件包:
tirtos_tivac_setupwin32_2_16_01_14
SW-TM4C-2.1.4.178
有什么想法吗?
谢谢
垫