This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS570LS0432:连接到目标时出错:(错误-1170 @ 0x0)

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS0432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/641040/compiler-tms570ls0432-error-connecting-to-the-target-error--1170-0x0

器件型号:TMS570LS0432

工具/软件:TI C/C++编译器

大家好、我遇到了这个问题

连接到目标时出错:
(错误-1170 @ 0x0)
无法访问 DAP。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。
(仿真包7.0.48.0)

实际上 ,我正在测试 tms570ls0432控制器的低功耗模式的代码。  


#ifdef FLASH_Bank_SLEEP

flashWREG->FBFALBACK = 0x000000000000
|(UINT32)((UINT32) SYS_SLEEP << 14U)//组7 */
|(UINT32)((UINT32) SYS_SLEEP << 0U);//组0 */


#endif


 systemREG1->CSDIS = 0x000000000000U

 |(UINT32) 7U << 3U
 |(UINT32) 1U <<1U;

flash1 =(uint32) systemREG1->CSDIS &(0xFF);

while (1){}

我在这里关注 TRM。 我将第一个闪存组编程为睡眠模式、然后将时钟源禁用寄存器编程为... 我正在监视观察窗口中的 flash1变量。

然后我得到了这个错误...

如何从这里出来!!

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,明白了
    控制器正在进入睡眠模式。 为了再次对其进行编程,我们需要保持 nRST 引脚,然后在检测到控制器后释放。
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    进入睡眠 LP 模式后、JTAG 将失去连接。