工具/软件:TI C/C++编译器
大家好、我遇到了这个问题
连接到目标时出错:
(错误-1170 @ 0x0)
无法访问 DAP。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。
(仿真包7.0.48.0)
实际上 ,我正在测试 tms570ls0432控制器的低功耗模式的代码。
#ifdef FLASH_Bank_SLEEP
flashWREG->FBFALBACK = 0x000000000000
|(UINT32)((UINT32) SYS_SLEEP << 14U)//组7 */
|(UINT32)((UINT32) SYS_SLEEP << 0U);//组0 */
#endif
systemREG1->CSDIS = 0x000000000000U
|(UINT32) 7U << 3U
|(UINT32) 1U <<1U;
flash1 =(uint32) systemREG1->CSDIS &(0xFF);
while (1){}
我在这里关注 TRM。 我将第一个闪存组编程为睡眠模式、然后将时钟源禁用寄存器编程为... 我正在监视观察窗口中的 flash1变量。
然后我得到了这个错误...
如何从这里出来!!
谢谢。