This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS570LS1114:如何启动基于 TMS570LS1114的引导加载程序

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1114

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/640587/compiler-tms570ls1114-how-to-start-my-bootloader-based-on-tms570ls1114

器件型号:TMS570LS1114

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

我想开发 TMS570LS1114的引导加载程序以使用 CAN 校准协议。 现在我有一个令人困惑的问题:可以使用哪些模块,无论是闪存还是 EEPROM?

如何确保引导加载程序可以正常工作?

期待您的回复

秋奇  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、邱奇、

    我认为决定使用闪存还是闪存仿真 EEPROM 取决于您的系统实现。 在器件上对闪存进行编程时存在一些可能影响此决策的限制。 值得注意的是、要求您不能编程到正在执行的同一个库。 第二个是编程的粒度。 即、您可以将闪存编程到哪个级别(即字节、字、扇区、组?)。 我认为应该可以将 CAN 校准协议整合到基于 CAN 的引导加载程序中、并在闪存或闪存仿真 EEPROM (组7)中找到该部分。

    关于如何确保引导加载程序能够正常工作、这也是由您决定的。 一个很好的起点是将"校准块"编程到已经在其中执行代码的器件中。 如果校准块是可执行二进制文件的一部分、请务必通过将其定义为所有 F 的常量块来保留该区域、因为0xF 是闪存的正常未编程状态、这将保留空间供工具使用。

    如果您选择使用 Bank7、则可以再次使用引导加载程序将数据编程到器件的此区域。 如果您还将组7用于其他应用数据、则应注意不要覆盖该组中与您的校准相关的数据。

    如果您需要有关引导加载程序实现的帮助、有一个应用手册和示例代码可帮助您开始项目、但需要更新以更新要编程的有限数据块并向其中添加校准协议。 可通过以下链接找到应用手册: 适用于 TMS570LS12X MCU 的 CAN 总线引导加载程序