This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3S5956:LM3S5956与 LM3S5R36的比较

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/637393/lm3s5956-lm3s5956-comparison-with-lm3s5r36

器件型号:LM3S5956

团队、

LM3S5956 与 LM3S5R36之间是否有比较?
我只能找到不同数量的 SRAM。

我知道这两个器件都已停产。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     在器件型号页面的技术文档选项卡下有一个旧的选择指南 Excel 电子表格。 我看到 RAM 大小、PWM 输出数量和 USB 特性有差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Bob!

    您能解释一下 USB D、H 或 O 是什么意思吗?
    Excel 文件中没有提示。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能解释一下 USB D、H 或 O 是什么意思吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    D -设备模式
    H -主机模式
    o - OTG (OTG)、可以在主机和设备之间切换
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的解释。    该图表本来会从标题为"USB Mode"的列中受益、而不是从这3个(未描述的-位加密"D、H、O")字符中受益...  (模式证明较少"内幕")