This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C123GXL:无法对电路板进行编程

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/636857/ek-tm4c123gxl-unable-to-program-the-board

器件型号:EK-TM4C123GXL

你好! 不确定我的板是否损坏、但它以前工作正常。 我尝试使用 Keil uvision4上载程序、但它显示"无法初始化设备"。 我尝试按照上一个线程中的指示擦除 LM 闪存上的整个闪存、但它无法检测到任何器件。 还继续解锁端口、但它"解锁失败"。 请帮助:(当它插入 USB 时 LED 亮起,并且 Stellaris 在设备管理器的 comport 下注册。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ting、
    您还记得上次成功加载到闪存中的程序是什么吗?

    当您插入 USB 时、不仅会看到 COM 端口、还会单独被识别为 ICDI 调试端口。 您是否看到 ICDI 调试? 您是否还可以尝试使用另一台 PC 机或关闭当前 PC 的电源? 在执行解锁之前、PC 需要将电路板识别为 ICDI 调试端口。

    假设您在 Windows 设备管理器中看到 ICDI 调试、如果您要解锁器件、则执行以下步骤。

    1.为电路板断电、然后按重置

    2.为电路板通电、但不要释放复位

    3.根据 LM 程序员的"对话框"运行解锁序列

    4.对电路板进行下电上电

    5.执行闪存擦除检查或加载一个简单的程序以确认调试器可以再次访问 MCU
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    感谢您的回复。 按照您的步骤操作后、我能够解锁端口。 但是、我在尝试加载程序时遇到了与以前相同的问题。 这是错误消息:  

    当我解锁端口时、绿色 LED 亮起。 我之前曾使用 ADC 对温度传感器进行编程、 我将其留在那里一周。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否再次对电路板通电?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否能够下载任何程序? 您可以尝试其他简单的 TivaWare 示例吗? 您是否使用 Keil 下载程序? 您可以尝试下载 LM 闪存编程器吗? 工作正常吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    刚刚尝试了 TivaWare 示例中的 blinky 文件、我得到了以下结果:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可能我的步骤错误了、但我尝试使用以下方法对闪存进行编程:  

    已尝试找到的所有 blinky.bin 文件,但所有文件都显示相同的错误信息。 Keil 也没有成功。 我使用的是 Windows 10。 不确定这是否是问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否在其他 Windows 机器上试用您的主板、这可能是您班级中有人在使用该主板吗? 如果您有另一个板(同样是来自课堂上的某个工作板的人)、您可以在当前的机器上尝试它吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的建议、Charles -单板异常是致命的-能够区分"一般问题"与"单板限制"、因此通常证明它具有伟大且富有洞察力的价值...

    谈到"富有洞察力"-某种程度上海报(主题/标题)"无法"在"未能提供关于他/她所面临问题的任何有意义的描述"中有了新的突破! 如果这一主要论坛要点(引起注意的标题)是如此"没有价值"--其他有意义的细节将会得到解决的可能性是什么?

    主题/标题可以快速/轻松地编辑(除非也如此),已收到可怕的“论坛升级”(仅由...描述)。 "升级程序"。)

    如果论坛主题/标题被如此滥用-为什么不这样,“也把它抛在上面-像***一样”(并提供同样令人难以置信的“理由”)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、CB1_MOBILE、

    很抱歉、我并不是说要这么做。 我没有完成标题、因为我在第一次制作标题时无法想到标题、我意外点击了"提交"、忘记了完成句子。 (我提交了另一篇标题正确的文章,但内容相同,因此没有发布。 :(我的学校也不使用这块板,因为我正在做一个个别的项目,我的教授希望我使用这块板,所以我没有选择:(
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    希望我没有让任何人失望。 我也很难玩:(
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    希望我不会让任何人失望、我感谢你们的反应如此迅速。 我很难理解:(
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的朋友-这里没有人想要你的悲伤-我们确实会寻求"提醒你"-这样你就会变得更"意识"、从而防止你(未来)的帖子"被过度关注!" (请理解-如果海报与他的努力如此无关-其他人为什么要投入时间/精力? 这是合理的-是不是吗?)

    现在-您无法返回到您的初始帖子-只需"编辑离开"、"无法?" 您确实可以从正确的标题中受益、因为在技术广告领域工作的标题非常重要、而且"无法"、您的帖子会严重破坏您的帖子!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道! 这就是为什么我不能编辑的时候又发了一篇文章。 这是我第一次使用这种名称,我不知道如何更改标题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我编辑了该主题帖的标题。

    您是否能够在另一台机器上试用电路板? 请与您的教授联系、了解他是否有另一个备用板、您可以借用它来试用您的机器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不会:(我想我必须再订购一个。 谢谢 Charles。 我将在问题解决后通知您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您应该会看到如下所示的 Stellaris 内电路调试接口。 如果没有,则可能需要重新安装驱动程序。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、感谢您的回复。 是的、我明白了。 甚至尝试更新驱动程序、重新下载并更新它、但它不起作用。 我刚刚订购了另一个电路板。  检查它是否起作用。